This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2580145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/894024/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

我能够使网关运行。 但是、我的终端上没有显示带有新设备启用按钮的整个"网络信息" 我检查源 HTML 文件、它就在那里、所以我不知道哪里出错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我上传了重复的屏幕截图。 我无法对其进行编辑、因此我要将其上载到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phuc、

    这是定制 GUI 还是基于示例或 TI 设计?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用本地浏览器而不是云服务来关注基于 RTOS 的网关设计页面上的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phuc、

    在 Web 浏览器中进行调试以分析 HTML 代码。 该按钮是否显示?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不是。 这是我的检查屏幕截图。 JavaScript 文件似乎有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phuc、

    如果未在浏览器中显示、则器件文件系统上的文件很可能不会更新以反映按钮。 您能验证这一点吗?

    BR、

    Vince