This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:ECC 曲线类型和 Service Pack 版本

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/896865/cc3100mod-ecc-curve-types-and-service-pack-release

器件型号:CC3100MOD

我知道、 选择 ECDHE 选项后、CC3x00 serviceack_1.0.1.14-2.12.2.8支持 secp256r1、secp384r1、secp521r1、secp160r1、 secp192r1、secp224r1。 但是、我的客户正在使用较旧版本的 SP 2.10、并询问是否支持相同的 ECC 类型曲线。 我在发行说明中找不到此级别的详细信息。 这些内容是否已在任何 SP 修订中更改? 我们是否有提供信息的文档?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    这些曲线在站点模式下的 servicepack 2.10.0.0中受支持。

    此致、

    Sarah