请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100MOD 我知道、 选择 ECDHE 选项后、CC3x00 serviceack_1.0.1.14-2.12.2.8支持 secp256r1、secp384r1、secp521r1、secp160r1、 secp192r1、secp224r1。 但是、我的客户正在使用较旧版本的 SP 2.10、并询问是否支持相同的 ECC 类型曲线。 我在发行说明中找不到此级别的详细信息。 这些内容是否已在任何 SP 修订中更改? 我们是否有提供信息的文档?
谢谢!