请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA 你好。
我想将 LTE 模块连接到 CC3220MODA。
但 LTE 模块需要主机 MCU 中的 TCP/IP 堆栈。
内置 TCP/IP 堆栈是否也可用于 LTE 模块?
如果否、是否有任何 TCP/IP 堆栈软件能够在 CC3220MODA 上运行?
如果您能为在 CC3220MODA 中连接需要 TCP/IP 堆栈的 LTE 模块提供良好的解决方案、我将不胜感激。
此致、
U-SK