This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODA 上的 TCP/IP 堆栈

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/894858/cc3220moda-tcp-ip-stack-on-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA

你好。

我想将 LTE 模块连接到 CC3220MODA。

但 LTE 模块需要主机 MCU 中的 TCP/IP 堆栈。

内置 TCP/IP 堆栈是否也可用于 LTE 模块?

如果否、是否有任何 TCP/IP 堆栈软件能够在 CC3220MODA 上运行?

如果您能为在 CC3220MODA 中连接需要 TCP/IP 堆栈的 LTE 模块提供良好的解决方案、我将不胜感激。

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 不能将网络处理器内部的 TCP/IP 堆栈用于 LTE 调制解调器等外部网络设备。

    您需要在应用处理器内运行自己的 TCP/IP 堆栈。 您应该能够运行第三方 TCP/IP 堆栈而不会出现任何问题。 例如、您可以使用 LwIP 堆栈。 但 TI 不支持此用例。 实施将由您决定。

    在您的情况下、可能更易于使用支持通过 AT 命令的 TCP/IP 堆栈的 LTE 模块。 市场上有许多具有此类功能的 LTE 模块。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、

    U-SK