我想使用 Rohde & Schwarz CMP-500测试我的 CC3235SF 射频性能。 我可以加载的构建示例是否与连接到 CMW 兼容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
斯蒂芬
您可以使用无线电工具 GUI 并在源上播放调制、还可以使用它来查看 RX 性能。
对于 FW、您需要使用可 在此处下载的最新版本。 您可以 在此处查看无线电工具用户指南。
BR、
成
成
无线电工具不适用于 CMP-500。 您是否有一个可让我使用 CMP-500测试器件的示例构建?
此链接提供了一份有用的应用手册来解释使用 CMW-500完成的一些 WLAN 测试: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1c107/1C107_2e_WLAN_SignalingData_TestConfig.pdf
谢谢、
Steve
Steve、
您可以从此 页面下载 LAUNCHXL-CC3235的 CE、FCC 和 ISED 认证报告。 这些报告显示了为按每个地区认证电路板而进行的射频测试、并概述了测试程序。 请注意、无线电工具 GUI 用于这些测试、以便为连续 TX 和 RX 信号提供通道/频率选择、功率级别、数据速率。
我不清楚为什么您说无线电工具 GUI 无法与 CMP-500配合使用。 请您解释一下原因吗?
BR、
成
CMP-500的作用类似于接入点、并使用 ICMP 回显请求从 DUT 获取响应。 它使用来自 DUT 的回波数据包进行测量。 我可以告诉您无法使用无线电工具将 DUT 连接到接入点、并且它未设置为在 ping 时自动响应。
经过大量的试错、我确定了如何使 DUT 与 CMP-500一起工作。 允许 DUT 连接到 AP 并自动发送 ICMP 响应 ping 的标准固件构建应该起作用。 CMP-500上有一些设置比较复杂、因此我建议阅读 Rohde & Schwarz 应用手册1C106和1C107。