This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:连接到 CMW-500进行 WLAN 测试

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/904612/cc3235sf-connecting-to-a-cmw-500-for-wlan-testing

器件型号:CC3235SF

我想使用 Rohde & Schwarz CMP-500测试我的 CC3235SF 射频性能。  我可以加载的构建示例是否与连接到 CMW 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究并返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    您可以使用无线电工具 GUI 并在源上播放调制、还可以使用它来查看 RX 性能。

    对于 FW、您需要使用可 在此处下载的最新版本。 您可以 在此处查看无线电工具用户指南

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    您是指用于调制源的信号发生器吗?  是否有 一个与 CMW-500 WLAN 信令软件配合使用的示例构建?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    是的、 无线电工具 GUI 用作控制面 板、用于直接访问 CC3235SF 的无线电以进行 TX 和 RX 测试(请参阅无线电工具用户指南中的第7.2和7.3节)。 它还可用于射频评估和认证测试。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无线电工具不适用于 CMP-500。  您是否有一个可让我使用 CMP-500测试器件的示例构建?

    此链接提供了一份有用的应用手册来解释使用 CMW-500完成的一些 WLAN 测试: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1c107/1C107_2e_WLAN_SignalingData_TestConfig.pdf

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    您计划对 CMP-500进行哪些测试?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    我想知道 TI 建议进行哪些测试来确保设计符合 WLAN 标准、但 CMW 可以测试 Tx 功率、频谱屏蔽、杂散发射、频率容差、频率泄漏、 频谱平坦度、调制精度和 EVM。  RX 测试也包括灵敏度、相邻信道抑制和 CCA 灵敏度。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您可以从此 页面下载 LAUNCHXL-CC3235的 CE、FCC 和 ISED 认证报告。 这些报告显示了为按每个地区认证电路板而进行的射频测试、并概述了测试程序。 请注意、无线电工具 GUI 用于这些测试、以便为连续 TX 和 RX 信号提供通道/频率选择、功率级别、数据速率。

    我不清楚为什么您说无线电工具 GUI 无法与 CMP-500配合使用。 请您解释一下原因吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMP-500的作用类似于接入点、并使用 ICMP 回显请求从 DUT 获取响应。  它使用来自 DUT 的回波数据包进行测量。  我可以告诉您无法使用无线电工具将 DUT 连接到接入点、并且它未设置为在 ping 时自动响应。

    经过大量的试错、我确定了如何使 DUT 与 CMP-500一起工作。  允许 DUT 连接到 AP 并自动发送 ICMP 响应 ping 的标准固件构建应该起作用。  CMP-500上有一些设置比较复杂、因此我建议阅读 Rohde & Schwarz 应用手册1C106和1C107。