This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:SPI 闪存编程

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/909411/cc3135mod-spi-flash-programming

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3220MODSEGGER

您好!  

我们在 设计中使用 CC3135MODRNMMOBR。

对于 SPI 闪存编程、使用了与  CC3135MOD Booster Pack 中相同的标签连接器 TC2050-IDC-430具有相同的引脚排列。  

建议为 CC3135MOD WiFi 模块使用 SPI 闪存编程器。  

此致、  

Anjanaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 答案。 它适用于 CC3220MOD、但 CC3135MOD 也是如此。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我有 Segger J-Link。 您能否澄清一下、它可用于 CC3135MOD 的 SPI 闪存编程。

    此致、  

    Anjanaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我无法回答您的问题。 请询问 Serrer 此硬件是否可以对 SPI 闪存芯片 MX25R3235F 进行编程。 因为 CC3135MOD 的编程是将内容写入内部 SPI 闪存芯片。 此外、您的编程硬件还需要通过 RST 引脚使功能保持器件复位。

    但根据 该列表 、J-Link 似乎应该起作用。

    1月