This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Azure SDK Device Twin 支持

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/908320/cc3220sf-launchxl-azure-sdk-device-twin-support

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

我看到 Azure SDK 支持 MQTT。 是否支持使用 Azure IOT Hub 的设备双胞胎? 或者、我必须自己实施(或从正式 Azure SDK 移植)。 我找不到任何相关示例。

相关的问题是、通常哪一项更强大:Azure 支持或 AWS IoT 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据我对器件双胞胎的理解、器件功能相似、差异在后端应用中。 如果 Azure IoT SDK C 已支持此功能、则我们的插件也会支持此功能、因为该插件只需为 CC32xx 添加 DPL。 查看此教程、了解基于 Python 的应用程序、该器件使用 MQTT 协议: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-python-twin-getstarted


    从插件的角度来看、我们会为 Azure 和 AWS IoT SDK 维护发布计划。 TI 对这些云合作伙伴的支持是类似的。

    此致、

    Sarah