Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1807MOD 主题中讨论的其他器件: TXS0108E
您好!
你好。 希望一切都好。
我们的客户正在 其设计中使用 WL1807MOD。 它们有一个具有3V3 SDIO 的处理器。 因此、它们需要使用电平转换器连接到模块。 最初、他们使用 TXS0108E 作为电平转换器、但他们希望使用具有外部上拉电阻的 LSF0108PWR 电平转换器将时钟速度提高至50MHz (TXS 电平转换器无法达到该速度)。
此更改是否可以? 此外、如果您可以建议上拉值、这将非常好。
谢谢你。 祝你度过美好的一天!
此致、
Cedrick