This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:SDIO 电平转换器

Guru**** 2751035 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/905452/wl1807mod-sdio-level-translator

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

您好!

你好。 希望一切都好。  

我们的客户正在 其设计中使用 WL1807MOD。 它们有一个具有3V3 SDIO 的处理器。 因此、它们需要使用电平转换器连接到模块。 最初、他们使用 TXS0108E 作为电平转换器、但他们希望使用具有外部上拉电阻的 LSF0108PWR 电平转换器将时钟速度提高至50MHz (TXS 电平转换器无法达到该速度)。

此更改是否可以? 此外、如果您可以建议上拉值、这将非常好。  

谢谢你。 祝你度过美好的一天!


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrik、

    我对拖延表示歉意。 我们建议您继续使用 TX0108E、因为这正是我们的参考设计所使用的。 我无法与您想要使用的 LSF 电平转换器交谈。 有关电平转换的详细信息、请参阅我们的应用手册:

    谢谢、

    Riz