This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:AWS IoT 发布者示例

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/906914/ccs-cc3220sf-launchxl-aws-iot-publisher-example

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

我按照指示操作、但连接到互联网时遇到问题。  

在管理页面中、电路板似乎已成功连接到互联网:

我怀疑这可能与安全类型有关、因为我当前使用的是 WPA2、而 wiiconfig 使用 WPA。 或者、您是否认为存在另一个问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您遇到的问题似乎是 CC3220无法访问其配置为使用 SNTP 设置其系统时间的 NTP 服务器。 这通常是由于 CC3220受到网络限制或被网络过滤造成的。

    您是否已验证 CC3220能够访问互联网? 我建议您使用 network_terminal 示例将 CC3220连接到 AP、然后尝试 ping 互联网主机、以确保 CC3220不受访问互联网的限制。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用另一个无线网络(我的手机热点)尝试了它、但遇到了同样的问题。

    当我尝试 network_terminal 示例时、我遇到了此问题、无法生成它:

    您是否知道导致这种情况的原因?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要求具有相同设置的员工尝试、她收到了相同的 SNTP 错误消息。 当我尝试网络终端时、我 ping 8.8.8.8并得到回复、因此我认为这可能不是连接问题。