This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:将 CC3100MOD 升级到最新模块

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3200MOD, CC3120MOD, CC3135MOD, CC3135, CC3100, CC3200, CC3120, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/906285/cc3100mod-upgrade-cc3100mod-to-latest-module

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200MODCC3120MODCC3135MODCC3135CC3100CC3200CC3120CC3235SF

你(们)好

我需要知道我是否可以将 CC3100MOD 更新为 CC32xx 系列等更新版本。

-如果我需要引脚兼容性、哪一个对我来说是最佳解决方案? 较新版本的甚至引脚兼容吗?

31-SDK 与其较新的32-SDK 有何不同? 我可以完全重复使用我的现有代码、还是需要重写大部分代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们的所有模块都是引脚对引脚兼容的、因此您可以在它们之间自由移动。

    对于软件、第1代的主机驱动 程序与第2代和第3代器件不同、因此您需要将其移植到更新的主机驱动程序。 这将需要做一些工作、确保更新某些 API 的命名。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    问题1:
    CC3200MOD 似乎不再具有 IRQ 线路、IRQ 线路是否位于另一个引脚上?

    问题2:
    我目前有 CC3100MODR11MAMOB T77H533、CC3200MOD 是我们的最佳新选择还是有更好的解决方案?
    我们不需要蓝牙、只需要 WiFi 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:CC32xx 是与 CC31xx 不同的器件。 在您的情况下、您应该升级到 CC3120MOD (2.4GHz)或 CC3135MOD (2.4GHz + 5GHz)。

    Q2:请参阅 CC3135MOD

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、看一下。

    我们需要的是、设备将获得至少2-4年的服务包支持。

    例如、自2018年起、CC3100MOD 不再受支持、错过了对最新 TLS 版本(TLS1.2、即将推出的 TLS1.3)的支持等功能。

    CC3135/3120MOD 是否仍能获得 Service Pack? 直至何时?

    为什么不使用 CC3200MOD、在我看来、它是"新一代(32)"、它看起来占用空间和 SDK 几乎完全兼容、我认为"新一代"将获得更长的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >例如、CC3100MOD 自2018年起不再受支持、并且错过了对最新 TLS 版本(TLS1.2、即将推出的 TLS1.3)的支持等功能。

    CC3200/CC3100器件仍受到全面支持。 为1rst 代设备提供了新的服务包。 但是、您不能指望为其提供 WPA3或 TLS1.3等新功能。 CC3100支持客户端套接字的 TLS 1.2。

    > CC3135/3120MOD 是否仍能获得 Service Pack? 直至何时?

    我无法回答此问题、因为我不是 TI 员工。 但是、如果您需要最新的器件、则应选择 CC3135MOD。 因为它支持 WPA3、由于资源不足、CC3120不支持 WPA3。

    CC32xx 是略有不同的器件类型。 CC31xx 是一款"Wifi 协处理器"、但 CC32xx 器件(CC3200、CC3220、CC3230)是 Wifi 协处理器+ Cortex M4处理器、适用于单个封装的用户代码。 对于 CC32xx 器件、您无需使用主机处理器(所有操作都可以通过 Cortex-M4芯片内核来完成)。 例如、CC3235SF 是 Cortex-M4@80MHz + 256KB RAM + 1MB XIP 闪存。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这不是我们知道的。 但我的印象仍然是32系列是"最新的"、31系列是旧的。 那么、我在这里的假设是错误的吗?
    这意味着使用32系列的 IM 几乎可以保证获得更长的更新时间。

    如果我还想使用 cc3200mod、我能不能像 cc3100mod 那样处理它、那么只需使用 host-simplelink 驱动程序通过 SPI 指示 wifi 模块、甚至不使用 MCU 内部的 wifi 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一代:CC3200、CC3100 (如果我不是错、CC3200甚至在 CC3100之前上市;CC3100和 CC3200具有相同的网络功能)

    第二代:CC3220、CC3120

    第三代:CC3235、CC3135

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更详细地阐述小点、

    所有器件仍在生产中、并创建了新的服务包来解决所有器件上出现的任何错误。

    WPA3和未来开发等新功能将按从最新到最旧的设备的顺序排列。 因此、我们没有计划在第1代产品中添加任何其他功能。

    希望这有所帮助、

    Vince