This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我需要知道我是否可以将 CC3100MOD 更新为 CC32xx 系列等更新版本。
-如果我需要引脚兼容性、哪一个对我来说是最佳解决方案? 较新版本的甚至引脚兼容吗?
31-SDK 与其较新的32-SDK 有何不同? 我可以完全重复使用我的现有代码、还是需要重写大部分代码?
好的、看一下。
我们需要的是、设备将获得至少2-4年的服务包支持。
例如、自2018年起、CC3100MOD 不再受支持、错过了对最新 TLS 版本(TLS1.2、即将推出的 TLS1.3)的支持等功能。
CC3135/3120MOD 是否仍能获得 Service Pack? 直至何时?
为什么不使用 CC3200MOD、在我看来、它是"新一代(32)"、它看起来占用空间和 SDK 几乎完全兼容、我认为"新一代"将获得更长的支持
您好!
>例如、CC3100MOD 自2018年起不再受支持、并且错过了对最新 TLS 版本(TLS1.2、即将推出的 TLS1.3)的支持等功能。
CC3200/CC3100器件仍受到全面支持。 为1rst 代设备提供了新的服务包。 但是、您不能指望为其提供 WPA3或 TLS1.3等新功能。 CC3100支持客户端套接字的 TLS 1.2。
> CC3135/3120MOD 是否仍能获得 Service Pack? 直至何时?
我无法回答此问题、因为我不是 TI 员工。 但是、如果您需要最新的器件、则应选择 CC3135MOD。 因为它支持 WPA3、由于资源不足、CC3120不支持 WPA3。
CC32xx 是略有不同的器件类型。 CC31xx 是一款"Wifi 协处理器"、但 CC32xx 器件(CC3200、CC3220、CC3230)是 Wifi 协处理器+ Cortex M4处理器、适用于单个封装的用户代码。 对于 CC32xx 器件、您无需使用主机处理器(所有操作都可以通过 Cortex-M4芯片内核来完成)。 例如、CC3235SF 是 Cortex-M4@80MHz + 256KB RAM + 1MB XIP 闪存。
1月
好的,这不是我们知道的。 但我的印象仍然是32系列是"最新的"、31系列是旧的。 那么、我在这里的假设是错误的吗?
这意味着使用32系列的 IM 几乎可以保证获得更长的更新时间。
如果我还想使用 cc3200mod、我能不能像 cc3100mod 那样处理它、那么只需使用 host-simplelink 驱动程序通过 SPI 指示 wifi 模块、甚至不使用 MCU 内部的 wifi 模块?
您好!
第一代:CC3200、CC3100 (如果我不是错、CC3200甚至在 CC3100之前上市;CC3100和 CC3200具有相同的网络功能)
第二代:CC3220、CC3120
第三代:CC3235、CC3135
1月
为了更详细地阐述小点、
所有器件仍在生产中、并创建了新的服务包来解决所有器件上出现的任何错误。
WPA3和未来开发等新功能将按从最新到最旧的设备的顺序排列。 因此、我们没有计划在第1代产品中添加任何其他功能。
希望这有所帮助、
Vince