请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 您好!
我们正在开发 CC3220sf.I 已将我的应用构建在 参考设计(TI Designs: TIDC-01005 电池供电、使用 SimpleLinkWi-Fi 的具有云连接功能的智能锁参考设计)上。
在此应用中、MQTT 将在我们将 cc3220设备配置到 WiFi 网络后立即连接到中介程序。
只要 WiFi 网络可用、就会连接。如果 WiFi 网络丢失、MQTT 将断开连接、直到 WiFi 网络恢复。
我的问题是、如果 MQTT 与中介程序连接在一起、是否会使我们付出代价? 我们是否必须为此支付费用?
此致
Sanath Rai