This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:CC3220sf-MQTT 保持与代理的连接

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/902188/cc3220sf-cc3220sf-mqtt-keep-connected-to-broker

器件型号:CC3220SF

您好!

我们正在开发 CC3220sf.I 已将我的应用构建在 参考设计(TI Designs: TIDC-01005 电池供电、使用 SimpleLinkTmWi-Fi 的具有云连接功能的智能锁参考设计)上。

在此应用中、MQTT 将在我们将 cc3220设备配置到 WiFi 网络后立即连接到中介程序。

只要 WiFi 网络可用、就会连接。如果 WiFi 网络丢失、MQTT 将断开连接、直到 WiFi 网络恢复。

我的问题是、如果 MQTT 与中介程序连接在一起、是否会使我们付出代价? 我们是否必须为此支付费用?

此致

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    我不确定这里有什么问题。 成本到底意味着什么?

    Jesu