主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 ISOW7841
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 CC3200设计了定制器件。
- 使用 Uniflash 加载 servicepack_1.0.1.14-2.12.2.8.bin。
引脚多路复用.c
#include "pinmux.h" #include "hw_types.h" #include "hw_memmap.h" #include "hw_gpio.h" #include "pin.h" #include "rom_map.h" #include "prcm.h" //********* void PinMuxConfig (void) { // //将未使用的引脚设置为 PIN_MODE_0、JTAG 引脚16、17、19、20除外 // // //启用外设时钟 // MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_GPIOA0、PRCM_RUN_MODE_CLK); MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_GPIOA1、PRCM_RUN_MODE_CLK); MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_GPIOA3、PRCM_RUN_MODE_CLK); MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_UARTA0、PRCM_RUN_MODE_CLK); MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_UARTA1、PRCM_RUN_MODE_CLK); // //为 GPIO 输出配置 PIN_50 // MAP_PinTypeGPIO (PIN_50、PIN_MODE_0、false); MAP_GPIODirModeSet (GPIOA0_BASE、0x1、GPIO_DIR_MODE_OUT); // //为 GPIO 输出配置 PIN_64 // MAP_PinTypeGPIO (PIN_64、PIN_MODE_0、false); MAP_GPIODirModeSet (GPIOA1_base、0x2、GPIO_DIR_MODE_OUT); // //为 GPIO 输出配置 PIN_03 // MAP_PinTypeGPIO (PIN_03、PIN_MODE_0、false); MAP_GPIODirModeSet (GPIOA1_base、0x10、GPIO_DIR_MODE_OUT); // //为 GPIO 输出配置 PIN_04 // MAP_PinTypeGPIO (PIN_04、PIN_MODE_0、false); MAP_GPIODirModeSet (GPIOA1_base、0x20、GPIO_DIR_MODE_OUT); // //为 GPIO 输入配置 PIN_18 // MAP_PinTypeGPIO (PIN_18、PIN_MODE_0、false); MAP_GPIODirModeSet (GPIOA3_base、0x10、GPIO_DIR_MODE_IN); // //为 GPIO 输出配置 PIN_53 // MAP_PinTypeGPIO (PIN_53、PIN_MODE_0、false); MAP_GPIODirModeSet (GPIOA3_base、0x40、GPIO_DIR_MODE_OUT); // //为 GPIO 输出配置 PIN_45 // MAP_PinTypeGPIO (PIN_45、PIN_MODE_0、false); MAP_GPIODirModeSet (GPIOA3_base、0x80、GPIO_DIR_MODE_OUT); // //为 UART0 UART0_TX 配置 PIN_55 // MAP_PinTypeUART (PIN_55、PIN_MODE_3); // //为 UART0 UART0_RX 配置 PIN_57 // MAP_PinTypeUART (PIN_57、PIN_MODE_3); /*//如果下面激活了 TX 和 RX 引脚配置线路,则 TX 引脚(GPIO_10)上没有数据。 //为 UART1 UART1_TX 配置 PIN_01 // MAP_PinTypeUART (PIN_01、PIN_MODE_7); // //为 UART1 UART1_RX 配置 PIN_02 // MAP_PinTypeUART (PIN_02、PIN_MODE_7);*/ //如果下面激活了 TX 和 RX 引脚配置行,则 TX 引脚(GPIO_03)上有数据。 // //为 UART1 UART1_TX 配置 PIN_58 // MAP_PinTypeUART (PIN_58、PIN_MODE_6); // //为 UART1 UART1_RX 配置 PIN_59 // MAP_PinTypeUART (PIN_59、PIN_MODE_6); }
UART_IF.c 的一部分
// //全局变量指示命令存在 //********* 静态无符号长整型__Errorlog; //************* //指示输入长度的全局变量 //********* unsigned int ilen=1; #define UART1_BAUD_RATE 115200 #define SYSCLK1 8000000 #define CONSOLE1 UARTA1_BASE #define CONSOLE1_PERIPh PRCM_UARTA1 //********* // //! 初始化 //! //! 此函数 //! 配置要使用的 UART。 //! //! 返回无 // ////********* void InitTerm () { #ifndef NOTERM MAP_UARTConfigSetExpClk (console、map_PRCMPeripheralClockGet (console_Periph)、 UART_BAUD_RATE、(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE); MAP_UARTConfigSetExpClk (UARTA1_BASE、MAP_PRCMPeripheralClockGet (PRCM_UARTA1)、 UART_BAUD_RATE、(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE); #endif __Errorlog = 0; }
main.c 的一部分
void
Message1 (const char * str)
{
GPIO_IF_SET (COM_LED、mycom_led_port、mycom_led_pin、1);
UART_PRINT ("\r\n.Message1调用:\r\n");
#ifndef NOTERM
if (str!= NULL)
{
while (*str!='0')
{
MAP_UARTCharPut (UARTA1_base、* str++);
//map_UARTCharPut (UARTA1_base、* str++);
UART_PRINT ("X");
}
}
#endif
}
void LEDBlinkyRoutine()
{
//
//最初切换线路以关闭 LED。
//驱动的值是 LP 上的 LED 所需的值。
//
while (1)
{
Message1 ("ppppppppppp");
Message1 ("pppppppAAAAAAAA");
GPIO_if_set (run_LED、my_led_port、my_led_pin、1);
MAP_UtilsDelay (1000000);
GPIO_if_set (run_LED、my_led_port、my_led_pin、0);
map_UtilsDelay (1000000);
}
}
当我在 pinmux.c 中激活以下行时、UART1 TX 引脚上没有数据:
//为 UART1 UART1_TX 配置 PIN_01 // MAP_PinTypeUART (PIN_01、PIN_MODE_7); // //为 UART1 UART1_RX 配置 PIN_02 // MAP_PinTypeUART (PIN_02、PIN_MODE_7);
但是、当我激活下面的线路时、在 pinmux.c 中、UART1 TX 引脚上有数据:
// //为 UART1 UART1_TX 配置 PIN_58 // MAP_PinTypeUART (PIN_58、PIN_MODE_6); // //为 UART1 UART1_RX 配置 PIN_59 // MAP_PinTypeUART (PIN_59、PIN_MODE_6);
您能帮我配置 PIN_58和 PIN_59吗?
此致、
Onur