请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODSF 您好!
我将使用 simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07 SDK 的"at_commands"示例项目测试器件和服务器之间的数据交换。
我的设备通过 AP 向服务器发送一些数据、然后服务器向我的设备发送响应数据。
我希望多次重复发送和接收数据。
如果在第一次发送/接收执行后未关闭套接字并重新连接、我发现 CC3235不会向服务器发送数据。
我预期 AT+SEND 和 AT+Receive 可以重复使用、而不会关闭套接字。
在向 CC3235发送 AT+SEND 命令之前、是否每次都应关闭并重新连接套接字?
请查看示例图片。
谢谢、
Calvin