This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:连接模式下的电流消耗。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/939036/cc3120mod-current-consumption-in-connected-mode

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

我使用 CC3120MOD 并在 sl_WlanConnect 大约为4mA 后测量电流消耗。

电路板是定制的、电路板的平均电流消耗为~20uA。

根据数据表、空闲连接模式下的 swers205c 平均电流消耗为690uA。

Wi-Fi 仅连接到 AP、没有 Wi-Fi 传输。

此处随附的是 Wi-Fi 连接到 AP 时的电流消耗曲线(跨度为1秒)。

连接策略为: sl_WLAN_CONNECT_policy (1、1、0、0)

PM 策略为正常: SL_WLAN_NORMAL 策略  

LSI_DURAY_IN_msec = 100

此致、

Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您连接的 AP 是什么?

    您能否提供监听器日志? 似乎我们经常被唤醒以接收广播数据、但我不确定。

    您还可以使用 LSI > 100ms 进行测试吗?

    还需要研究信标之间的噪声、它似乎与 cc3120无关。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    路由器为 Dlink DIR - 825ACG1。

    信标周期100

    DTIM 1.

    我无法提供监听器日志。

    是的、我可以使用 LSI > 100ms 进行测试、但如果"空闲连接到 DTIM 1"。 平均信标间隔为100ms、LSI 100的电流消耗应接近690uA。

    是的、RF 接收器似乎每100ms 打开一次。

    是的 、接收器打开时间隔内的峰值(50mA 峰值)可能与 CC3120MOD 无关。 电流消耗的平均值增加是50mA 峰值导致的。

    当 LSI =100ms 且 DTIM = 1时、在每次信标传输时打开接收器是否正常?

    此致、

    Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处随附 LSI 100ms、200ms 和500ms 的电流分布。

    有一种现象、可以在图片上看到 WiFi 100_200ms 高电流。

    由于接收器(可能)的原因、Ih 每隔大约10秒就会出现高电流消耗、大约1秒- 下图。

    图片 WFI 100_200ms 显示了电流曲线、其中 LSI = 100ms (左图)、LSI = 200ms (右图)-下图

    当 LSI = 500ms 时、图片 wifi 500ms 显示配置文件。 -下图

    长时间打开接收器的原因可能是什么? (第一张图片)

    AP 设置为:信标周期100和 DTIM 1。

    此致、

    Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定10秒事件的原因是什么。

    我们需要查看监听器日志以了解正在发送/接收的内容。

    基本上、器件看起来符合预期(以接收信标所需的间隔唤醒)。

    似乎许多信标会导致器件等待一些数据(可能是某种广播)。 这可能是特定于此 AP 的。

    但每隔10秒、器件就会以某种方式脱离低功耗状态(不清楚原因是什么)。 此间隔有多长时间(器件消耗60mA 电流时)? 电源日志在恢复正常行为时不显示。

    请尝试使用另一个 AP 比较行为。