主题中讨论的其他器件: CC3120
您好!
CC3120MOD 在 STA 角色中。
是否可以获取连接到的 AP 的 IP 地址?
此致、
Ilian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jan、
感谢您的回答!
我想连接到以前已知的 AP 并交换有关 AP 配置文件的信息(使用添加配置文件 API)。
我可以使用 CC3120MOD 连接到电话(自定义应用)并从 DHCP 获取 IP 地址。
为了能够发送消息(sl_Sendto)、我应该知道目标 IP。
正确的问题是:
1.如何查看从 DHCP 获取的 IP 地址?
2.掩码。
3.此连接的默认网关。 (我应向其发送消息)
此致、
Ilian
Ilian、您好!
为了能够发送消息(sl_Sendto)、我应该知道目标 IP。
对于单播,这是正确的语句。 但为什么不使用 UDP 广播? 您无需处理 IP 地址。 在 Wifi 网络中、传输 UDP 广播通常不太可靠。 但是、通过整合一些重发算法、这可以成为非常可靠的解决方案、并且可以轻松实现。
由 DHCP 服务器分配的 CC3120的网络参数您可以从异步处理程序 SimpleLinkNetAppEventHandler 和事件 SL_NetApp_EVENT_IPv4_ACQUIRED 获取。
1月