This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:获取 AP 的 IP 地址。

Guru**** 2527450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/937552/cc3120mod-getting-ip-address-of-a-ap

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

CC3120MOD 在 STA 角色中。

是否可以获取连接到的 AP 的 IP 地址?

此致、

Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilian、您好!

    为什么需要此功能?

    可以获取 AP 的 IP 地址、但它取决于 AP 的类型。

    • 如果在一个封装中使用旧路由器+接入点(消费级路由器)、则网关的 IP 地址与 AP 的 IP 地址相同
    • 如果仅使用 AP、则需要发送反向 ARP 请求。 在 CC3120上、SL_ API 不支持 RARP、您需要通过网络旁路模式来实现它。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回答!

    我想连接到以前已知的 AP 并交换有关 AP 配置文件的信息(使用添加配置文件 API)。

    我可以使用 CC3120MOD 连接到电话(自定义应用)并从 DHCP 获取 IP 地址。

    为了能够发送消息(sl_Sendto)、我应该知道目标 IP。

    正确的问题是:

    1.如何查看从 DHCP 获取的 IP 地址?

    2.掩码。

    3.此连接的默认网关。 (我应向其发送消息)

    此致、

    Ilian

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilian、您好!

    为了能够发送消息(sl_Sendto)、我应该知道目标 IP。

    对于单播,这是正确的语句。 但为什么不使用 UDP 广播? 您无需处理 IP 地址。 在 Wifi 网络中、传输 UDP 广播通常不太可靠。 但是、通过整合一些重发算法、这可以成为非常可靠的解决方案、并且可以轻松实现。

    由 DHCP 服务器分配的 CC3120的网络参数您可以从异步处理程序 SimpleLinkNetAppEventHandler 和事件 SL_NetApp_EVENT_IPv4_ACQUIRED 获取

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回答!

    此致、

    Ilian