This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220MODASF 突然无法连接到 Uniflash

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/956011/cc3220sf-launchxl-cc3220modasf-suddenly-cannot-connect-to-uniflash

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好。

我突然无法再将 Launchpad 连接到 Uniflash 或 CCS。

(我有另一篇文章,用来在 CCS 中运行调试: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/955139 

在 Uniflash 中、它可以检测器件、但无法通过 BootLoaderError、Timeout 读取数据与器件连接。

在 CCS 中、出现错误241和1170。 (另一台计算机上出现错误2131。)

(但由于在我发现问题发生后按下了 RESET 按钮、器件现在可能不处于开发模式)

我已经根据建议进行了一些检查、其他一些帖子:

1. COM 驱动程序和 XDS 驱动程序均可在控制面板中看到。

2.xdsdfu 可以找到该器件

3.我的代码似乎没有运行。

4、跳线如下所示(抱歉、我无法拍照)

是否有任何关于下一步的建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SYH、

    您的 LaunchPad 跳线看起来正确。 -1170是我们在设备处于生产模式时预期看到的错误、但听起来您可能会遇到另一个问题、因为您会看到许多不同的错误。

    您是否在两台计算机上测试了 UniFlash? 您是否有另一个要测试的 LaunchPad? 您可以尝试另一条 USB 电缆吗?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    是的、我在不同的计算机上使用不同的电缆、USB 端口3.0和2.0尝试了 UniFlash

    我有另一个板、但它是 MSP432。 它运行良好。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    很抱歉、我想知道、由于 UniFlash 看起来无法连接到我的板、但 xdsdfu 等其他程序可能仍然可以、我是否可以尝试其他方法将程序刷写到板中?

    我有另一个问题、上次使用电路板时、我使用 CCS 来刷写它。
    当我按下"复位到出厂"按钮(我想 SW4?)时、如何复位电路板? UniFlash 烧录的(较旧、我应该这么做)或 CCS 烧录的?

    我在 CCS 代码中发现了一些愚蠢的错误、这可能会导致电路板等待无限长的时间。 我担心电路板不执行任何其他操作、包括接受 UniFlash 连接命令会受到影响。  如果我可以输入一些更简单的代码、可能更容易识别延迟的问题。 (由于电路板突然停止工作,有可能是芯片被某种程度的烧坏了……

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SYH、

    XDS110是 LaunchPad 上单独的处理器、因此即使 CC32xx 损坏、调试器也可以继续连接。 这听起来好像芯片硬件损坏了、因为一切都立即停止工作。 即使您运行了一个错误的应用程序、它也不应影响 UniFlash ImageCreator 刷写新映像的能力。

    请注意、CCS 当前不会将应用程序二进制文件刷写到串行闪存-它会将应用程序加载到内部 RAM 并开始调试会话。 这意味着复位时、应用程序将被串行闪存中存储的映像覆盖。 (请参阅 OOBE 中的器件概述。)

    您是否从 TI store 购买了 LaunchPad? 他们可能能够帮助您更换产品。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    好的,我将得到另一个电路板,尝试弄清楚原电路板是如何烧的......

    感谢您的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SYH、

    我只想更正 Sarah 的回答中的拼写错误... 对于 CC32xxSF 器件、CCS 将二进制代码加载到内部 XIP 闪存中、而对于 CC32xxS 器件、则将二进制代码加载到 RAM 中。

    CC32xx QFN 芯片损坏的常见症状是功耗增加且 QFN 芯片发热。 CC32xx QFN 芯片相对不能正确处理。 但芯片可能会受到 ESD 的损坏、并且 I/O 引脚不能耐受 TTL (将5V 逻辑电平连接到 CC32xx 引脚不是一个好主意)。

    1月