This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:在 UniFlash 上使用外部 TMDSEMU110-U

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, CC3235MODSF, TMDSEMU110-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/952181/cc3235modsf-using-external-tmdsemu110-u-on-uniflash

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MODTMDSEMU110-UUNIFLASH

尊敬的香榭丽舍

我们可以使用 LAUNCHCC3235MOD 上的 XDS110在目标板上对 CC3235MODSF 器件进行编程。

当我们尝试使用 外部 TMDSEMU110-U (AUX 连接上的 UARTTX 和 UARTRX 以及调试连接上的 nREST)通过 UniFlash 对 CC3235MODSF 进行编程时、Connection 会始终失败。

是否有人分享如何做到?

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    您是否尝试过使用 TGTVDD 引脚(6)? 有关详细信息、请查看此处的 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/848641?TMDSEMU110-U-UART-Communication-required-pins-from-XDS110-Debugger

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我曾尝试在  AUX 连接上将 TGTVDD 连接到 Vcc、UARTTX 和 UARTRX、在调试连接上连接到 nREST。

    但它仍然失败。 UniFlash 上的错误消息如下所示:

    我还尝试使用"第3.7.1节"中的连接、但也失败了。

    您对此有什么建议吗? 这将影响客户对大规模生产的编程。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我能否询问 AUX 连接上的 NTRST 和 nRESET 有何区别?

    哪个引脚是目标板上从 XDS110到 RST 的实际复位引脚?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    您可以检查 此主题。遗憾的是、TMDSEMU110-U 的原理图不可用。 很久以前、我尝试获取此原理图。 不幸的是、我没有成功、因为没有人能找到知道这个原理图在哪里的人。 不要问我这是什么意思...

    我对你的建议。 Uniflash 安装的一部分是 xds110reset.exe 文件。 执行此文件时、会通过 XDS-110 TM4C 引脚 PA6触发重启。 您可以探测 AUX 连接器上的引脚、找到合适的引脚。

    BTW... 我认为引脚 TGTVDD 的连接仅对于 JTAG 是强制性的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    感谢您的建议、我确实搜索了许多帖子、但您粘贴的主题具有更多信息。 )

    让我来研究一下、并使用 xds110reset.exe 来测试哪个引脚适合复位。 (NTRST 是测试逻辑复位、nRESET 是目标复位...有点困惑)

    我将对其进行测试并回复我的测试结果。

    非常感谢。