This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:EN 300 328 V2.2

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/954528/cc3100-en-300-328-v2-2

器件型号:CC3100

CC3100 (或恰好是 CC3100MODR11MAMOB)已根据 EN 300328 V2.1.1进行了认证。

到2021年8月、EN 300328 V2.1.1将过期、EN 300328 V2.2规定的接收器阻塞的更严格要求将适用于维护使用 CC3100的产品的 CE 认证。

我的问题是 TI 是否有测试报告可证明 CC3100与 EN 300328 V2.2的一致性

谢谢!

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们目前没有。 从 V2.1.1到 V2.2.2的更改需要在2021年8月6日过渡日期后进行强制重新测试、以满足 V2.2.2的要求。 由于我们的 ETSI 认证直到2022年才到期、因此我们计划在明年某个时候再进行测试以满足 V2.2.2的要求。

    BR、