请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 CC3100 (或恰好是 CC3100MODR11MAMOB)已根据 EN 300328 V2.1.1进行了认证。
到2021年8月、EN 300328 V2.1.1将过期、EN 300328 V2.2规定的接收器阻塞的更严格要求将适用于维护使用 CC3100的产品的 CE 认证。
我的问题是 TI 是否有测试报告可证明 CC3100与 EN 300328 V2.2的一致性
谢谢!
Christian