请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U
与 CC3220 LaunchPad 开发套件(VCC/RESET/Rx/TX/GND)类似、如何在 TMDSEMU110-U 中对 cc3220sf 固件进行编程?
电源/复位/UART 引脚 分为两个连接器(辅助功能/调试)。
我是否应该使用从两个连接器中拉出的引脚?
请推荐其他可使用 UART 进行编程的设备。