This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 TMDSEMU110-U 的固件编程方法?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/952076/cc3220sf-firmware-programming-method-using-tmdsemu110-u

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

与 CC3220 LaunchPad 开发套件(VCC/RESET/Rx/TX/GND)类似、如何在 TMDSEMU110-U 中对 cc3220sf 固件进行编程?

电源/复位/UART 引脚 分为两个连接器(辅助功能/调试)。

我是否应该使用从两个连接器中拉出的引脚?

请推荐其他可使用 UART 进行编程的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDSEU110-U 应能够对 CC3220进行编程。 话虽如此、如果您使用 launchpad、则器件板上已经有一个 XDS110可用于调试和闪存。 板载 XDS110为何无法使用? 澄清一下、让我更好地了解您的使用案例并提供相关建议。

    此致、

    Michael