主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SIMPLELINK-CC32XX-SDK
你好。
我在客户端模式下使用配置为 WiFi Direct 的 SimpleLink。
我开发了一个简单的 UWP 应用程序、用于连接到 SimpleLink、在 GroupOwner 模式下将我的 Windows 10 PC 配置为 WiFi Direct。
WiFi P2P 连接后、PC 必须建立 TCP 连接、因为我的 SimpleLink 是在端口上侦听并接受传入连接的 TCP 服务器。
但是、当我的 UWP 应用程序(在 PC 上运行)尝试打开套接字时、它会失败。
Wireshark 向我展示这种情况:EdimaxTe 是 PC 上的 USB - WiFi 软件狗。
PC 开始寻找与我的 SimpeLink 相对应的 MAC 地址(请参阅广播中的 ARP 数据包)、但我的 SimpleLink 没有响应。