This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如何获取连接到企业网络所需的3个文件?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/949649/cc3235modsf-how-can-i-get-3-files-i-need-to-connect-to-an-enterprise-network

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我的设备需要连接到具有 RADIUS 服务器的企业网络。

(设备<->AP <->Radius 服务器)

根据 swru455文档、我的设备必须具有服务器根 CA 文件、并且、

需要私钥和客户端证书文件、具体取决于服务器是否请求。

假设使用了全部三个文件、如何获取这些文件?

1. 服务器根 CA: 我是否应该从运行 RADIUS 服务器的供应商那里获得它?

2. 私钥:我是自己生成还是 从某个位置获取?

3. 客户端证书: 我是自己生成还是 从某个位置获取?

--------------------------------------------------------------------

客户端身份验证
如果服务器需要客户端身份验证、则需要以下文件:
–私钥–PEM 格式的站点(客户端) RSA 私钥文件
–客户端证书–由验证网络提供的客户端证书(具有公钥)
与私钥匹配)的 PEM 格式
•服务器身份验证
默认情况下、SimpleLink Wi-Fi 器件需要服务器身份验证、并且需要以下文件:
服务器根 CA 文件–此文件必须采用 PEM 格式。 可以取消对服务器身份验证的要求
通过 WLAN 设置。 取消此身份验证仅对单个手动连接有效。

--------------------------------------------------------------------

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    您可以从设置半径服务器的 IT 部门获取的所有文件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我还有一个问题。

    我可以在 CCS 工程上编译时对文件进行编程吗?

    谢谢、

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    最好通过 Unifash 对此文件进行编程。 但没有任何因素会阻止您将此文件转换为固件中包含的数组。 启动后、使用文件系统 API 将该数组保存到 sFlash 中。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、一月