您好!
我的设备需要连接到具有 RADIUS 服务器的企业网络。
(设备<->AP <->Radius 服务器)
根据 swru455文档、我的设备必须具有服务器根 CA 文件、并且、
需要私钥和客户端证书文件、具体取决于服务器是否请求。
假设使用了全部三个文件、如何获取这些文件?
1. 服务器根 CA: 我是否应该从运行 RADIUS 服务器的供应商那里获得它?
2. 私钥:我是自己生成还是 从某个位置获取?
3. 客户端证书: 我是自己生成还是 从某个位置获取?
--------------------------------------------------------------------
客户端身份验证
如果服务器需要客户端身份验证、则需要以下文件:
–私钥–PEM 格式的站点(客户端) RSA 私钥文件
–客户端证书–由验证网络提供的客户端证书(具有公钥)
与私钥匹配)的 PEM 格式
•服务器身份验证
默认情况下、SimpleLink Wi-Fi 器件需要服务器身份验证、并且需要以下文件:
服务器根 CA 文件–此文件必须采用 PEM 格式。 可以取消对服务器身份验证的要求
通过 WLAN 设置。 取消此身份验证仅对单个手动连接有效。
--------------------------------------------------------------------
谢谢、
Calvin