This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WiFi 接入点随机消失

Guru**** 2796135 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/962691/wl1835mod-wifi-access-point-disappear-randomly

器件型号:WL1835MOD

您好!

我们正面临着无线接入点随机消失的问题。 奇怪的是,他们也是自己重新出现的。 我们已经对此进行了数天的监控、现在我们无法预测接入点何时消失以及持续时间。

我们在 hostapd 日志、内核日志或 wl18xx 驱动程序调试文件信息(在/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore 中)中找不到任何相关信息。

是否有人已经看到这种问题? 有人是否有想法了解或解决此问题?

我们的电路板使用具有 WL183xMOD 的 Variscite iMx6模块:
-有些是 Linux 4.9.88、wlcore 固件版本8.9.0.0.79、hostapd v2.6
-有些版本为 Linux 4.1.1.15、wlcore 固件版本8.9.0.0.76、hostapd v2.6

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我会让我们的专家蜂鸣、但这最近是否开始安抚?  如果环境中有任何变化、请指明。

    此外、是否可以提供 FW 日志?  您使用的是什么版本的 FW?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们最近注意到了这个问题,但在过去3年中似乎已经存在了这个问题。 我在过去几周做了很多测试、包括恢复环境变化、没有结果、这就是我来到这里的原因。

    到目前为止,我们使用了两个 FW 版本: 8.9.0.0.76和  8.9.0.0.79。

    在哪里可以找到 FW 日志?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否还在 WL1835MOD 上启用了 BT?

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、蓝牙已启用。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    如果问题仍然存在,您能否尝试最新的固件版本:8.9.0.0.86

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/log/

    Saurabh 刚刚在我们的 git 上发布了此信息、它解决了启用 Wifi 时的 COEX 问题。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    在圣诞节期间、我尝试了一种似乎正常工作的解决方案。 我们使用了 Yocto、似乎我们没有为 WiFi 驱动器使用好的配方。

    我将关闭这个问题、因为我认为我已经完成了这个问题。

    感谢你的帮助。

    Richard