您好!
我们正面临着无线接入点随机消失的问题。 奇怪的是,他们也是自己重新出现的。 我们已经对此进行了数天的监控、现在我们无法预测接入点何时消失以及持续时间。
我们在 hostapd 日志、内核日志或 wl18xx 驱动程序调试文件信息(在/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore 中)中找不到任何相关信息。
是否有人已经看到这种问题? 有人是否有想法了解或解决此问题?
我们的电路板使用具有 WL183xMOD 的 Variscite iMx6模块:
-有些是 Linux 4.9.88、wlcore 固件版本8.9.0.0.79、hostapd v2.6
-有些版本为 Linux 4.1.1.15、wlcore 固件版本8.9.0.0.76、hostapd v2.6
提前感谢您的帮助!