This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3235MODSF 一般问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/967498/cc3235modsf-cc3235modsf-general-questions

器件型号:CC3235MODSF

尊敬的:

我们计划在新设计中使用 CC3235MODSF。 在最终确认之前、我们想提出一些一般性问题:

1) 1)确认建议在新设计中使用 CC3235MODSF

2) 2)组件是否有任何授权的使用寿命?

3) 3)预期(未授予)寿命是多少?

4)组件的可用性(八分频)似乎很低。 我们预计2022年将使用几百个器件、并在3年内增长到几千个低电平。 我们是否应该担心可用性?

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的

    2和3。 请参阅模块可靠性数据应用手册 (https://www.ti.com/lit/pdf/swra570)的第3.1.3节。

    CC3235MODSF 的可靠性数据也包含在本应用手册中(https://www.ti.com/lit/zip/swrq064)。  

    可靠性数据表示 MTBF (故障间隔平均时间)和 FIT (时基故障)。 每1E9器件小时的故障次数)。

    MTBF 是“预计故障发生之前,多个装置应运行多长时间的统计近似值”。

     4.我不会期望可用性会成为问题。  

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    在 EOL 之前是否有任何授权的组件可用性? 5年还是10年?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这些文档中仅提供信息。

    BR、

    Kobi