请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODSF 尊敬的:
我们计划在新设计中使用 CC3235MODSF。 在最终确认之前、我们想提出一些一般性问题:
1) 1)确认建议在新设计中使用 CC3235MODSF
2) 2)组件是否有任何授权的使用寿命?
3) 3)预期(未授予)寿命是多少?
4)组件的可用性(八分频)似乎很低。 我们预计2022年将使用几百个器件、并在3年内增长到几千个低电平。 我们是否应该担心可用性?
非常感谢您的参与。