请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200SDK 主题中讨论的其他器件:CC3200、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、团队、
我有一个使用 RTSP 的定制 CC3200板。
我已导入文档中提供的可视门铃设计。
现在、我遇到了一个问题、
CCS 版本:9.1.0
我尝试过 CC3200SDK_V1.3.0和 V1.2.0、但最终遇到了相同的问题。
任何解决方案都值得赞赏。
提前感谢!
此致、
Vignesh