This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200SDK:CC3200

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/961611/ccs-cc3200sdk-cc3200

器件型号:CC3200SDK
主题中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我有一个使用 RTSP 的定制 CC3200板。

我已导入文档中提供的可视门铃设计。

现在、我遇到了一个问题、

CCS 版本:9.1.0

我尝试过 CC3200SDK_V1.3.0和 V1.2.0、但最终遇到了相同的问题。

任何解决方案都值得赞赏。

提前感谢!

此致、

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您是否按照 此处的"入门软件"小节进行了操作? 此项目随特定软件版本发布。 不保证它适用于较新版本。  

    根据 CC3200 SDK 发行说明、CCS v6.1.1是支持的 IDE 版本。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    CCS v6.1对我不起作用、并尝试了 v6.2

    此外、在"项目属性"的"高级选项"中的预定义符号下、将"ENABLE_LEGACY_PROVISIONING_"更改为"ENABLE_LEGACY_PROVISIONINing"。

    谢谢、此致、

    Vignesh