This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:使用 XDS110调试器加载代码时遇到问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/961060/ccs-cc3220sf-launchxl-trouble-loading-code-with-xds110-debugger

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我很难使用 XDS110在 Launchpad 上持续进行调试。 这是用于定制硬件的代码、但仍应在 launchpad 上运行(使用一些#ifdefs)。

优点:

1) 1)从 launchpad 开始、LaunchPad 上加载了未知的示例构建。
2) 2)使用 XDS110在调试器中成功运行
3) 3)使用 Uniflash 将我的代码刷写到电路板中
4) 4)代码似乎也从闪存运行正常
5) 5)在调试器中运行多次、没有问题

缺点:
6)更改为使用最新 SDK 进行编译的分支。
7) 7)尝试使用 XDS110在调试器中加载该代码
8) 8)代码无法加载、并出现以下错误:

Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)
Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
Cortex_M4_0:在闪存操作期间发生错误:无法读取寄存器 R2:目标未连接
Cortex_M4_0:闪存编程器:写入闪存存储器时出错
Cortex_M4_0:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误
Cortex_M4_0:GEL:文件:C:\Users\katie\Documents\projects\emexe\codes\new-sensor-firmware\build_ccs\dbg\mcuflashimg.out:加载失败。

8) 8)返回到在步骤5中工作正常的前一个分支
9) 9)代码无法加载、错误与步骤8相同。

当我进入这种状态时、似乎无法恢复。 (我还有两个其他 launchpad 的类似问题)。 因此、我在 CCXML GUI 中运行了测试、并获得了以下输出(如下所示)、我认为这看起来不错。  

有什么想法我可能会出错?

谢谢、

Katie


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\xxx\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1011\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'21:10:18'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    错误代码-1170通常意味着 JTAG 接口已锁定、因为 CC3220器件未处于开发模式。 请使用 Uniflash 并将器件切换到开发模式

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的器件处于开发模式:请参阅 Uniflash 设置的屏幕截图。 是否有其他地方可能会意外地设置为生产模式?  

    这是否与安全有关?

    谢谢、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    好的、您的器件看起来处于开发模式。

    请尝试使用 Uniflash 上传其中一个 SDK 示例、然后通过 JTAG 从 IDE 进行连接。可能您的代码中的 JTAG 引脚存在问题(通过 pinmux 错误配置 JTAG 引脚会导致 JTAG 连接问题)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。 非常感谢您的建议。  

    -Katie