请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120MOD 主题中讨论的其他器件:CC3120
在 CC3120上使用 SP 3.16服务包一段时间后、网络扫描停止工作、这是一个问题。 下面的帖子似乎是相关的。 我看不到 CC3120的3.17服务包
[已解决] CC3220SF:SP 3.17.0.4 -是否有与网络扫描相关的任何更改? - Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛
建议的一种解决方案是重置 CC3120、但该解决方案会中断与我们的应用的连接。 在 解决此问题之前、是否可以安全地使用之前的 service pack sp_3.10.0.5_2.0.0.0_2.2.0.6?
Gary Klinefelter