This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:网络扫描在一段时间后停止工作

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/960911/cc3120mod-network-scan-stops-working-after-a-while

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

在 CC3120上使用 SP 3.16服务包一段时间后、网络扫描停止工作、这是一个问题。  下面的帖子似乎是相关的。  我看不到 CC3120的3.17服务包

[已解决] CC3220SF:SP 3.17.0.4 -是否有与网络扫描相关的任何更改? - Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

建议的一种解决方案是重置 CC3120、但该解决方案会中断与我们的应用的连接。  在 解决此问题之前、是否可以安全地使用之前的 service pack sp_3.10.0.5_2.0.0.0_2.2.0.6?

Gary Klinefelter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以使用 CC3120兼容的 CC32xx SDK 中的 ServicePack。

    从长期的角度来看、我可以说此服务包(3.17)解决了此问题。 可能没有返回任何网络、但在下一个扫描周期中再次找到网络。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将测试3.17服务包并报告。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan

    Gary 告诉我们这是否适合您。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在夜间测试了3.17服务包、没有像使用3.16时那样松动 WiFi 扫描功能、因此看起来正常。  感谢 Jan 的帮助。

    Gary