This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:如何创建 http 服务器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/918155/launchcc3235mod-how-to-make-a-http-server

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

我正在尝试在 cc3235上构建 http 服务器、该服务器可以设置来自其他 http 客户端的数据。
我是否需要学习任何代码? 阅读 整个开箱即用项目对我来说是一件很困难的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在这里了解如何使用我们的内部 HTTP 服务器。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHfto9f3C1hke4S8NSYRXQ__fc2e6sr__LATEST&search=http%20server

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该链接对我有很大帮助。
    但我还有几个问题。
    我希望拥有 http 服务器的原因是、我希望我们将 WiFi 设置为连接(我尝试使用智能配置、但获得较低的成功率)。


    我发现在开箱即用项目中有一个 Web 服务器、我可以使用它来设置 wifi。
    它是如何工作的?
    我需要编写一些代码还是只需将其设置为 AP+SC 模式?
    (sl_WlanProvisioning (sl_WLAN_PROVISIONING_CMD_START_MODE_APSC、 Role_STA、 PROV_INACT_TIMEOUT、 NULL、 0);)

    我还发现、当它 成功连接到 WiFi 时、该 Web 服务器仍然存在(用于设置 WiFi)、我可以禁用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 因此、有两种方法可以执行 HTTP 服务器、无论是 NWP 内部还是应用处理器内部。

    请看这里- https://www.ti.com/lit/ug/swru455j/swru455j.pdf?ts=1593704163639 、第162页。  

    BR、

    Vince