我正在尝试在 cc3235上构建 http 服务器、该服务器可以设置来自其他 http 客户端的数据。
我是否需要学习任何代码? 阅读 整个开箱即用项目对我来说是一件很困难的事情。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试在 cc3235上构建 http 服务器、该服务器可以设置来自其他 http 客户端的数据。
我是否需要学习任何代码? 阅读 整个开箱即用项目对我来说是一件很困难的事情。
您好、Frank、
在这里了解如何使用我们的内部 HTTP 服务器。
BR、
Vince
该链接对我有很大帮助。
但我还有几个问题。
我希望拥有 http 服务器的原因是、我希望我们将 WiFi 设置为连接(我尝试使用智能配置、但获得较低的成功率)。
我发现在开箱即用项目中有一个 Web 服务器、我可以使用它来设置 wifi。
它是如何工作的?
我需要编写一些代码还是只需将其设置为 AP+SC 模式?
(sl_WlanProvisioning (sl_WLAN_PROVISIONING_CMD_START_MODE_APSC、 Role_STA、 PROV_INACT_TIMEOUT、 NULL、 0);)
我还发现、当它 成功连接到 WiFi 时、该 Web 服务器仍然存在(用于设置 WiFi)、我可以禁用它吗?
明白。 因此、有两种方法可以执行 HTTP 服务器、无论是 NWP 内部还是应用处理器内部。
请看这里- https://www.ti.com/lit/ug/swru455j/swru455j.pdf?ts=1593704163639 、第162页。
BR、
Vince