This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:未检测到 Wi-Fi 器件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, WL1837MOD, BEAGLEBOARD-X15, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/915949/wl1837mod-wi-fi-device-is-not-detected

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:AM5728BeagleBoard-X15DRA752TMP102PMPWL1271

您好!

我们将使用 AM5728 EVM 测试 WL1837MOD 评估卡。 当 WiFi 卡连接到 EVM 并引导系统时、在给定 ifconfig 或任何其他与 Wifi 相关的命令时、不会检测到该卡、系统进入挂起状态。 我们必须重新启动系统、但问题仍然存在。

是否有任何诊断应用程序可用于解决此问题?

可能的问题是什么? 我们还尝试重新插入 WiFi 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 TI 处理器 SDK? 您可以提供控制台日志吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    是的、我们使用的是 TI Linux SDK 6.03。 以下是控制台日志:

    U-Boot SPL 2019.01-g333c3e72d3 (2020年4月20日- 05:48:48 +0000)
    DRA752-GP ES2.0
    默认模式下无 pinctrl 状态
    尝试从 MMC1引导
    默认模式下无 pinctrl 状态
    正在从 FAT 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    正在从 MMC 加载环境... 好的


    U-Boot 2019.01-g333c3e72d3 (2020年4月20日- 05:48:48 +0000)

    CPU :DRA752-GP ES2.0
    型号:TI AM5728 BeagleBoard-X15
    电路板:AM572x EVM 修订版 A.3A
    DRAM: 2GiB
    MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    正在从 FAT 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    正在从 MMC 加载环境... 好的
    网络:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导: 2 ^H^H^H 1 ^H^H^H 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    **无法读取文件 boot.scr **
    在1ms (1.4 MIB/s)内读取1490字节
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    正在运行 envcmd ...
    3ms 内读取1个字节(0字节/s)
    已设置。
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    4379136字节在197ms 内读取(21.2 MIB/s)
    135669字节在8ms 内读取(16.2 MiB/s)
    ###展开的设备树 blob、88000000
      使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
      正在将设备树加载到8ffdb000,结束8ff1f4... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]   Linux 版本4.19.94-rt39-ga242ccf3f1 (root@dti7de14-014)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)的 GNU 工具链))#2 SMP 优先于 RT 6月5日星期五16:10:14 IST 2020
    [0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000]   CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
    [0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.0000]   、共个:FDT:机器模型:TI AM5728 EVM
    [0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000]   EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000]   EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000]   保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [   0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu2-memory@95800000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]   保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [   0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp1-memory@99000000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]   保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000009d000000、大小为32 mib
    [   0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu1-memory@9d000000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]   保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
    [   0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp2-memory@9f000000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]   CMA:保留0x00000000fe400000处的24 MIB
    [0.000000]   OMAP4:将0x00000000ffd00000映射到 DRAM 隔离层的(ptrval)
    [0.000000]   DRA752 ES2.0
    [0.000000]   random:从 start_kernel+b0x488调用 get_random_bytes、crng_init=0
    [0.000000]% pu   :嵌入式15页/CPU s32224 r8192 d21024 u61440
    [0.000000]   在上构建了1个区域列表、移动分组。  总页数:464192
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyS2,115200n8 root=PARTUUUUID=ffd64fa2-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:8、1048576字节)
    [0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]   内存:1672432K/1863680K 可用(10240K 内核代码、343K rwdata、2756K rodata、2048K init、276K BSS、 35600K 保留、155648K CMA 保留、1283072K HIGHMEM)
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
    [0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
    [0.000000]       vmalloc:0xf0800000 - 0x800000  (240 MB)
    [0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000  (768 MB)
    [0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
    [0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
    [0.000000]         .text:0x (ptrval)-0x (ptrval)  (12256 KB)
    [0.000000]         .init:0x (ptrval)-0x (ptrval)  (2048KB)
    [0.000000]         .data:0x (ptrval)-0x (ptrval)  (344 KB)
    [0.000000]          .bss:0x (ptrval)-0x (ptrval)  (277KB)
    [0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]   RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]   RCU:    RCU 优先级提升:优先级1延迟500毫秒。
    [0.000000]    无加速宽限期(RCU_NORMAL、After _boot)。
    [0.000000]    启用了 RCU 任务。
    [0.000000]   NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
    [0.000000]   GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]   arch_timer:以6.14MHz (phys)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000005]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000012]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000285]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000288]   OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
    [0.000795]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000936]   校准延迟循环(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000944]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.001083]   安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001092]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001795]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.001828]   CPU0:sp幽灵 v2:使用 ICIALLU 变通办法
    [0.002073]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.002110]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.002121]   CPU0:线程-1、CPU 0、插座0、mpaddr 8000000
    [0.059903]   为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射
    [0.0   RCU:分层 SRCU 实现。
    [0.160164]   EFI 服务将不可用。
    [0.180043]   SMP:启动辅助 CPU ...
    [0.320472]   CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
    [0.320476]   CPU1:sp幽灵 v2:使用 ICIALLU 权变措施
    [0.320603]   SMP:带来1个节点、2个 CPU
    [0.320621]   SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.320629]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.320636]   CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.321265]   devtmpfs:已初始化
    [0.350435]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.350712]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.350732]   futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.353353]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.353935]   DMI 不存在或无效。
    [0.354281]   NET:注册协议系列16.
    [0.355600]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.356540]   OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.462803]   wkupaON_cm:clk:0068:0:无法禁用
    [0.575149]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.579280]   GPIO 第171行(cm-amen-gpio)硬根输出/高电平
    [0.603535]   HW 断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.603547]   HW 断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.604672]   OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.633191]   EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.637222]   EDMA 43300000 .EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.645932]   OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.647338]   EVM_5v0:由 MAIN_12v0供电
    [0.647805]   com_3v6:由 EVM_5v0供电
    [0.651265]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.651585]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
    [0.651962]   OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU 已注册
    [0.652354]   OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU 已注册
    [0.652888]   已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.653188]   OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU 已注册
    [0.653482]   iommu:将器件588200.IPU 添加到组1
    [0.653562]   iommu:将器件5502000.IPU 添加到组2
    [0.653685]   iommu:将器件40800000.dsp 添加到组0
    [0.653909]   iommu:将器件41000000.DSP 添加到组3
    [0.655266]   SCSI 子系统已初始化
    [0.656405]   PALMAS 0-0058:IRQ 标志为0x00000008
    [0.682491]   PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
    [0.684089]   SMPS12:由稳压器虚拟供电
    [0.685798]   SMPS3:由稳压器虚拟供电
    [0.687490]   SMPS45:由稳压器虚拟供电
    [0.689347]   SMPS6:由稳压器虚拟供电
    [0.690831]   SMPS7:由稳压器虚拟供电
    [0.692271]   SMPS8:由稳压器仿真提供
    [0.693553]   SMPS9:由稳压器仿真提供
    [0.694278]   LDO1:由稳压器虚拟供电
    [0.701598]   LDO2:由稳压器仿真提供
    [0.711348]   随机:快速初始化完成
    [0.711496]   LDO3:由稳压器虚拟供电
    [0.721494]   LDO4:由稳压器虚拟供电
    [0.731518]   LDO5:由稳压器仿真提供
    [0.732237]   LDO6:由稳压器仿真提供
    [0.732975]   LDO7:由稳压器仿真提供
    [0.733697]   LDO8:由稳压器仿真供电
    [0.734439]   LDO9:由稳压器仿真提供
    [0.741528]   LDOLN:由稳压器虚拟供电
    [0.751557]   LDOUSB:由稳压器仿真提供
    [0.764194]   OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.764842]   OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2修订版0.12、频率为400kHz
    [0.765570]   OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    [0.765770]   介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.765814]   视频开发:Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.765900]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.765909]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.765931]   PTP 时钟支持已注册
    [0.765968]   EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.771615]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.771894]   OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.772437]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.773357]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.783245]   NET:注册协议系列2.
    [0.784039]   tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.784079]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.784154]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:5、229376字节)
    [0.784387]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.784491]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.784549]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.784766]   NET:注册协议系列1.
    [0.785388]   RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.785398]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.785406]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.785414]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.786573]   硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。
    [0.786802]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.787963]   初始化系统受信任的密钥环
    [0.788123]   工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=19 bucke_order=5
    [0.794926]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.795526]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.795551]   注册了密钥类型 id_resolver
    [0.795561]   注册的密钥类型 id_legacy
    [0.795608]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.797240]   注册密钥类型非对称
    [0.797253]   已注册非对称密钥解析器'x509'
    [0.797326]   退回:池大小:64页
    [0.797365]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
    [0.797376]   已注册 IO 调度程序 NOOP
    [0.797385]   已登记 IO 调度程序截止日期
    [0.797584]   已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.797595]   已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
    [0.797604]   已注册 IO 调度程序 kyber
    [0.803695]   pinctrl-single 4a003400.pinmux:282个引脚、大小为1128
    [0.808410]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:作为消费类产品链接到 phy-4a094000.pciephy.1.
    [0.808871]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:主机桥/ocp/axi@0/PCIe@51000000范围:
    [0.808911]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:   IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.808938]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:  MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000
    [1.809203]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:PHY 链路从未出现
    [1.809359]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
    [1.809375]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [1.809387]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [1.809397]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [1.816029]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [1.822148]   PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [1.822193]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201ffff 64bit ]
    [1.822213]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01-ff]
    [1.822709]   pcieport 0000:00:00.0:用 IRQ 175向 PME 发送信号
    [1.822955]   pcieport 0000:00:00.0:AER enabled with IRQ 175
    [1.824110]   PWM 背光灯:未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [1.824194]   PWM 背光灯:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [1.827874]   VDD_3V3:由 regen1供电
    [1.828129]   AIC _DVDD_FIXED:由 VDD_3V3供电
    [1.828207]   VTT_FIXED:由 smps3供电
    [1.884603]   Serial:8250/16550 driver,10端口,IRQ 共享已启用
    [1.888275]   控制台[ttyS2]已禁用
    [1.88839]   48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 45、base_baud = 3000000)是8250
    [3.002241]   控制台[ttyS2]已启用
    [3.006631]   48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 46、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
    [3.017729]   omap_rng 48090000.rng:随机数生成器版本 20.
    [3.018323]   random:crng init done
    [3.028216]   omapdss_DSS 580000.dss:作为消费类产品链接到 regular.24
    [3.035346]   omapdss_DSS 580000.dss:断开到 reguler.24的链接
    [3.045463]   面板-简单显示:未找到显示电源、使用虚拟稳压器
    [3.053581]   面板-简单显示:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [3.072877]   返修:模块已加载
    [3.083966]   循环:模块已加载
    [3.091570]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [3.153414]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
    [3.161109]   libphy: 48485000.mdio:探测
    [3.169385]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [3.179087]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [3.189336]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 7c:38:66:7d:90:34
    [3.195967]   cpsw 48484000。以太网:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [3.202350]   cpsw 48484000.ethernet:ALE 表大小1024
    [3.207643]   cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [3.215798]   cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 7c:38:66:7d:90:35
    [3.224596]   i2c /dev/entries 驱动程序
    [3.592011]   ov1063x 4-0030:ov1063x 产品 ID A6制造商 ID 35
    [3.604891]   ov1063x 4-0030:已注册 ov1063x 4-0030传感器驱动器!!
    [3.613958]   GPIO-FAN GPIO_FAN:GPIO 风扇已初始化
    [3.620095]   tmp102 0-0048:已初始化
    [3.626335]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [3.632543]   sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [3.637878]   sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [3.644526]   OMAP-GPIO 4805d000.GPIO:无法将第27行去抖设置为200000微秒(-22)
    [3.653397]   sdhci-OMAP 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
    [3.658279]   sdhci-OMAP 4809c000.MMC:作为消费类产品链接至 reguler.30
    [3.665157]   sdhci-OMAP 4809c000.mmc:未找到4809c000.mmc 电源 vqmmc、使用虚拟稳压器
    [3.673961]   sdhci-OMAP 4809c0.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [3.680768]   sdhci-OMAP 4809c000.mmc:断开到电脑控制器0的链接
    [3.687496]   sdhci-OMAP 4809c000.MMC:作为消费类产品链接至 reguler.15
    [3.694519]   sdhci-OMAP 4809c000.mmc:DDR_3_3V 模式下无 pinctrl 状态
    [3.726951]   mmc0:使用 ADMA 在4809c000.MMC [4809c000.mmc]上运行的 SDHCI 控制器
    [3.734794]   sdhci-OMAP 480b4000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.5.
    [3.741619]   sdhci-OMAP 480b4000.mmc:断开到 reguler.5的链接
    [3.748216]   sdhci-OMAP 480b4000.mmc:以消费类电子产品的身份链接到 reguler.5.
    [3.780944]   mmc1:使用 ADMA 在480b4000.MMC [480b4000.MMC]上运行的 SDHCI 控制器
    [3.788712]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:以消费类电子产品的身份链接到电脑控制器1
    [3.795542]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:断开与电脑控制器的连接
    [3.802135]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:作为消费类产品链接到 regulator 2.
    [3.808957]   sdhci-OMAP 480ad0.MMC:作为消费类产品链接到 reguler.1
    [3.815739]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:对于 sdr104模式没有 pinctrl 状态
    [3.822242]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:ddr50模式下无 pinctrl 状态
    [3.828665]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:对于 HS200_1_8v 模式、没有 pinctrl 状态
    [3.843265]   mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [3.857893]   mmc0:地址 AAAA 处的新型高速 SDHC 卡
    [3.863410]   mmc2:使用 PIO 在480ad0.MMC [480ad0.mmc]上运行的 SDHCI 控制器
    [3.872502]   sdhci-OMAP 480ad0.MMC:卡声明支持低于定义范围的电压
    [3.876080]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x18c 延迟(A:0 g:120)、元素(C=0 F=2) 0x29002
    [3.876090]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x190延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876099]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x194 delay (A:174 g:0)、元素(C=0 F=4) 0x29004
    [3.876108]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1a4延迟(A:265 g:360)、元素(C=0 F=12) 0x2900c
    [3.876116]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1a8延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876123]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1ac 延迟(A:168 g:0)、元素(C=0 F=4) 0x29004
    [3.876131]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1b0 delay (A:0 g:120)、元素(C=0 F=2) 0x29002
    [3.876139]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1b4延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876147]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1b8延迟(A:136 g:0)、元素(C=0 F=3) 0x29003
    [3.876154]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1bc 延迟(A:0 g:120)、元素(C=0 F=2) 0x29002
    [3.876162]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1c0 delay (A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876170]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1c4延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876177]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1c8 delay (a:287 g:420)、元素(C=0 F=14) 0x2900e
    [3.876185]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1d0延迟(A:879 g:0)、元素(C=1 F=9) 0x29029
    [3.876193]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1d4延迟(A:144 g:240)、元素(C=0 F=7) 0x29007
    [3.876200]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1d8 delay (a:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876208]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1dc 延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876215]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1e0延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876223]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1e4延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876230]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1e8延迟(A:34 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876238]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1ec 延迟(A:0 g:120)、元素(C=0 F=2) 0x29002
    [3.876245]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1f0 delay (A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876253]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1F4 delay (A:120 g:0)、元素(C=0 F=3) 0x29003
    [3.876261]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1f8延迟(A:120 g:180)、元素(C=0 F=6) 0x29006
    [3.876268]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1fc 延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876276]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x200 delay (A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876283]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x360 delay (A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876291]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x364 delay (A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
    [3.876298]   ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x368 delay (A:11 g:0)、Elements (C=0 F=0) 0x29000
    [3.878156]   mmcblk0:mmc0:AAAA Julie 14.8GiB
    [3.878434]   mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
    [3.883218]   NET:注册协议系列10.
    [3.890519]   mmcblk1:mmc1:0001 S10004 3.56 GiB
    [3.891035]   mmcblk1boot0:mmc1:0001 S10004分区1 4.00 MIB
    [3.891544]   mmcblk1boot1:mmc1:0001 S10004分区2 4.00 MIB
    [3.891736]   mmcblk1rpmb:mmc1:0001 S10004分区3 4.00 mib、chardev (244:0)
    [3.894538]   采用 IPv6的段路由
    [3.894615]   SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [3.895224]   NET:注册协议系列17.
    [3.895502]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [3.895658]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [3.895664]   OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [3.895667]   TI OMAP4+器件的电源管理。
    [3.896157]    mmcblk0:P1 P2
    [3.898086]   正在加载已编译的 X.509证书
    [3.904897]    mmcblk1:P1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
    [3.945252]   DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    [3.947417]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [3.948505]   omapdss_DSS 580000.DSS:作为消费类产品链接到 regular.24
    [3.948717]   DSS:OMAP DSS 修订版6.1
    [3.950745]   omapdss_hdmi5 58040000编码器:作为消费类产品链接到 reguler.18
    [3.950860]   omapdss_hdmi5 58040000编码器:断开到电脑控制器18的链路
    [3.952622]   omapdss_hdmi5 58040000编码器:作为消费类产品链接到 reguler.18
    [3.953071]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [3.953462]   omapdss_DSS 58000000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [4.314169]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [4.318672]   mmc2:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [4.326322]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [4.336399]   [DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [4.344299]   控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
    [4.353545]   omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [4.360586]   [DRM]为次要0上的 omapdrm.0初始化了 omapdrm 1.0.0 20110917
    [4.369627]   输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [4.376901]   hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [4.382804]   ALSA 器件列表:
    [4.385810]     找不到声卡。
    [5.009938]   EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [5.017506]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [5.025686]   VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [5.041893]   devtmpfs:已安装
    [5.046376]   释放未使用的内核内存:2048K
    [5.051077]   运行/sbin/init 作为初始化进程
    [5.343221]   systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [5.372844]   systemd[1]:systemd 239在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archive=mix)
    [5.394670]   systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2019.11!

    [5.436268]   systemd[1]:将主机名设置为 。
    [5.675154]   systemd[1]:文件/lib/systemd/system/systemd-journald.service:36配置 IP 防火墙(IPAddressDeny=ANY),但本地系统不支持基于 BPF/cgroup 的防火墙。
    [5.692285]   systemd[1]:在没有发生防火墙的情况下继续执行! (此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个已加载设备显示。)
    [5.957355]   systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [ 确定 ]正在侦听 initctl 兼容性命名管道。

    [6.074392]   systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [6.113923]   systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [ 确定 ]收听日志套接字。
            正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
            正在启动加载内核模块...
    [ 确定 ]启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [6.274718]   cmemk:加载树外模块会影响内核。
    [6.281705]   CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.94
    [6.287767]   已分配大小为0x100000的堆缓冲器0x4050000
    [6.293600]   cmemk 已初始化
    [ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
    [6.306715]   cryptofdev:已加载驱动程序1.9。
    [ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
    [ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [6.386745]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [6.392340]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [6.397817]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [ 确定 ]已创建层用户和会话层。
    [6.419169]   usbcore:注册的新接口驱动程序 FTDI_SIO
    [6.425015]   usbserial:为 FTDI USB 串行设备注册了 USB 串行支持
    [ 确定 ]已到达目标层面。
            正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
            正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [6.575964]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
            正在开始为当前内核创建所需的 st…ce 节点列表...
    [ 确定 ]已到达目标路径。
    [ 确定 ]已达到目标交换。
            正在安装临时目录(/tmp)...
            正在安装内核调试文件系统...
    [ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
            正在启动日记账服务...
    [ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [ 确定 ]已开始加载内核模块。
    [ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [ OK ] started Create list of required sta…vice node for the current kernel.([确定]已开始为当前内核创建所需的 st
    [ 确定 ]安装的临时目录(/tmp)。
    [ 确定 ]已安装内核调试文件系统。
            正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
            正在开始应用内核变量...
            正在安装内核配置文件系统...
    [ 确定 ]已启动日志服务。
    [ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [ 确定 ]已开始应用内核变量。
    [ 确定 ]已安装的内核配置文件系统。
            正在启动 udev 内核设备管理器...
    [ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
    [ 确定 ]已到达目标容器。
            安装/var/volatile...
            安装/media/ram...
            正在开始将日志刷新到持久存储...
    [ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
    [ 确定 ]已安装/var/volatile.
    [ 确定 ]已安装/media/ram.
    [7.744682]   systemd-journale[152]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
            正在启动加载/保存随机种子...
    [ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
    [ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
    [ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
            正在开始创建易失性文件和目录...
    [ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
            正在启动网络服务...
            正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
            正在启动网络时间同步...
    [ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [ 确定 ]已启动网络服务。
            正在开始网络名称解析...
            正在开始等待网络配置...
    [8.587624]   OMAP-rproc 588200.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [8.630090]   OMAP-rproc 588200.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [8.724631]   OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1-memory@9d000000
    [8.732804]   remoteproc remoteproc0:588200.IPU 可用
    [ 确定 ]已开始网络时间同步。
    [ 确定 ]已实现目标系统时间同步。[   8.818007] OMAP-rproc 5502000.IPU:假设没有驱动程序,则忽略对器件的依赖

    [8.832705]   OMAP-rproc 5502000.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [   8.842020] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2-memory@95800000
    [8.867750]   remoteproc remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [8.891940]   OMAP-rproc 40800000.dsp:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [8.984829]   OMAP-rproc 40800000.dsp:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [8.992879]   OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1-memory@99000000
    [9.014252]   remoteproc remoteproc2:提供40800000.dsp
    [9.032286]   OMAP-rproc 41000000.dsp:忽略对器件的依赖、假设没有驱动程序
    [9.060157]   OMAP-rproc 41000000.dsp:忽略对器件的依赖,假设没有驱动程序
    [9.068876]   OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2-memory@9f000000
    [9.102410]   remoteproc remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
    [ 确定 ]找到设备/dev/ttyS2.
    [9.454315]   remoteproc remoteproc1:打开5502000.IPU
    [9.460018]   Remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3747220
    [9.481134]   remoteproc remoteproc0:启动588200.IPU
    [9.481150]   remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小为6887428
    [9.517506]   OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
    [9.539491]   virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.539768]   virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [9.665311]   remoteproc remoteproc0:registered virtio0 (类型7)
    [9.741525]   remoteproc remoteproc0:远程处理器588200.IPU 现已启动
    [9.792455]   remoteproc remoteproc2:为40800000.dsp 加电
    [9.802358]   remoteproc remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66,大小为4679976
    [ 确定 ]已开始网络名称解析。
    [9.828062]   remoteproc remoteproc3:启动41000000.dsp
    [ 确定 ][9.835736]   remoteproc remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66,大小4432580
    [9.862468]   OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    已到达目标网络。
    [9.862513]   OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU:版本3.0
    [9.862959]   错误:驱动程序'ov1063x'已注册,正在中止...
    [9.873181]   tlv320aic3x-codec 0-0018:作为消费类产品链接到 regular.5
    [9.873912]   tlv320aic3x-codec 0-0018:作为消费类产品链接到 regulator
    [9.929542]   RTC-ds1307 2-006F:注册为 rtc0
    [9.988685]   错误:驱动程序'ov1063x'已注册,正在中止...
    [10.034742]  virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [10.034793]  remoteproc remoteproc2:registered virtio1 (类型7)
    [10.034800]  remoteproc remoteproc2:远程处理器40800000.dsp 现已启动
    [10.034913]  virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [10.085263]  用于单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
    [10.143424]  OMAP-HDQ 480b2000.1w:OMAP HDQ 硬件版本0..: 驱动器处于中断模式

    [10.158394]  virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg host is online
    [10.158457]  remoteproc remoteproc1:registered virtio2 (type 7)
    [10.158471]  remoteproc remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [10.165960]  virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [ 确定 ][10.226375]  OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    已达到目标主机和网络名称查找。
    [10.233107]  OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU:3.0版
    [10.246698]  virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [10.279103]  virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
    [10.279356]  virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [10.308230]  at24 0-0050:4096字节24c32 EEPROM、可写、1字节/写入
    [10.32355]  Palms-RTC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:RTC 内核:已注册48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC 作为 RTC1
    [10.334028]  remoteproc remoteproc3:registered virtio3 (类型7)
    [10.334198]  remoteproc remoteproc3:远程处理器41000000.dsp 现已启动
    [10.3947474]  W1_MASTER_DRIVER W1_BUS_MASTER1:连接单线从器件01.00000000 CRC 3D
    [10.401397]  W1_MASTER_DRIVER W1_BUS_MASTER1:未注册01.00000000.3d 的系列1。
    [ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [10.476784]  OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [10.488141]  输入:像素 cir_tangoc、如/devices/platform/44000000.ocp/4807c000.i2c/i2c-4/4-005c/input/input1
    [10.522287]  OMAP-DES 480a5000.des:将运行具有实时优先级的请求泵
    [ 确定 ]已达到目标系统初始化。
    [ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [ 确定 ]开始每日轮转日志文件。
    [10.772082]  OMAP_RTC 48838000.RTC:注册为 rtc2
    [ 确定 ]开始每日清理临时目录。
    [ 确定 ]达到目标计时器。
    [10.8648]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [10.884059]  VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [10.924617]  VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [10.987252]  VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
            正在通过 kexec...开始重新引导和转储 vmcore
    [  11.016939] Micrel KSZ9031千兆 PHY 48485000.MDIO:01:连接的 PHY 驱动器[Micrel KSZ9031千兆位 PHY](MII_BUS:phy_addr=4848485000.MDIO:01、IRQ=POLL)
    [11.02341]  VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [11.023544]  vin3a:端口 A:使用 subdev ov1063x 4-0030进行捕获
    [11.023857]  vin3a-0:器件注册为 video1
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [11.096768]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
    [ 确定 ]已达到目标套接字。
    [ 确定 ]已到达目标基本系统。
    [11.320854]  net eth1:初始化 cpsw 版本1.15 (0)
            正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    [ 确定 ]已启动周期性命令调度程序。
    [ 确定 ]已启动作业假脱机工具。
    [11.468123]  Micrel KSZ9031千兆位 PHY 48485000.MDIO:02:连接的 PHY 驱动程序[Micrel KSZ9031千兆位 PHY](MII_BUS:phy_addr=4848485000.MDIO:02、IRQ=POLL)
            正在启动 TI 多核工具 Daemon ...
    [11.584789]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
            正在启动 TI IPC Daemon ...
            正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
            正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
            正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
            正在启动允许用户会话...
            正在启动登录服务...
            正在启动 RPC 绑定服务...
    [ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
            正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
    [ 确定 ]已启动 Redis 内存内数据存储。
            正在启动 rc.pvr.service ...

    [ 确定 ]已开始重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
    [ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [ 确定 ]启动 TI 多核工具守护程序。
    [ 确定 ]启动 TI IPC 守护程序。
    [ 确定 ]已启动允许用户会话。
    [ 确定 ]已启动 RPC 绑定服务。
    [12.6876885]  [DRM]已初始化 PVR 1.17.4948957 20110701、用于次要版本1上的560000.GPU
    [12.859874]  PVR_K:UM DDK-(4948957)和 KM DDK-(4948957)匹配。 [确定]
    [ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。
    [13.484356]  phy-4a084000.phy.3:作为消费类产品链接到 regular.25
    [13.491492]  phy phy-4a085000.phy.4:作为消费类产品链接到 regular.25
    [13.685166]  OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [13.699960]  OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [13.715561]  OMAP-AES 4b500000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [13.716598]  OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [13.790823]  OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [13.806441]  OMAP-AES 4b700000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [13.972771]  OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy <-> 58040000编码器映射正常
    [13.983299]  OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: ASOC:无 DMI 供应商名称!
    [ 确定 ]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    [14.378843]  AHCI 4a140000.SATA:控制器无法执行64位 DMA、强制为32位
    [14.393464]  AHCI 4a140000.SATA:强制执行 PORT_MAP 0x0 -> 0x1
    [14.411615]  AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持平台模式
    [14.420557]  ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <->48468000.McASP 映射正常
    [14.420593]  ASOC-simple-card sound0:ASOC:无 DMI 供应商名称!
    [14.501682]  AHCI 4a140000.SATA:标志:NCQ SNTF pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    [14.580722]  SCSI host0:AHCI
    [14.584463]  ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 83
    [ 确定 ]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
    [14.946036]  ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [16.958126]  NET:注册协议系列45.
    [17.817757]  rpmsg_RPC virtio2.rpmsg-rpc.-1.101:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    [17.862847]  rpmsg_RPC virtio2.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 4
    [17.871791]  rpmsg_RPC virtio2.rpmsg-rpc.-1.102:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [17.896896]  dwc3 48890000.usb:无法获取 clk 'f':-2
    [17.903560]  rpmsg_RPC virtio2.rpmsg-rpc.-1.102:已发布函数= 9.
    [17.928085]  cfg80211:为法规数据库加载已编译的 X.509证书
    [17.928090]  dwc3 488d0000.usb:无法获取 clk 'f':-2
    [18.189524]  cfg80211:已加载 X.509证书'forshee:00b28ddf47aef9cea7'
    [18.583085]  wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
    [18.769403]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [18.782377]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
    [18.789130]  remoteproc remoteproc4:提供4b234000.PRU
    [18.789245]  PRU-rproc 4b234000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@4b234000已成功探测
    [18.816342]  remoteproc remoteproc5:提供4b238000.PRU
    [18.816455]  PRU-rproc 4b238000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@4b238000探测成功
    [18.854724]  remoteproc remoteproc6:提供4b2b4000.PRU
    [18.854845]  PRU-rproc 4b2b4000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@4b2b4000已成功探测
    [18.886065]  remoteproc remoteproc7:提供4b2b8000.pru
    [18.886175]  PRU-rproc 4b2b8000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@4b2b8000探测成功
    [18.976120]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x0000000002010010
    [18.991856]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 193、IO 内存0x48890000
    [19.005990]  USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19
    [19.023218]  USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [19.028291]  wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [19.053281]  USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [19.064615]  USB USB1:制造商:Linux 4.19.94-rt39-ga242ccf3f1 xhci-hcd
    [19.093312]  USB USB1:串行号:xhci-hcd.2.auto
    [19.118699]  wlcore:已加载

    [19.120185]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [19.120236]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [19.121801]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [19.121821]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配的总线编号2.
    [19.121836]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [19.121991]  USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [19.122178]  USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice=4.19
    [19.122186]  USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [19.122192]  USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [19.122198]  USB USB2:制造商:Linux 4.19.94-rt39-ga242ccf3f1 xhci-hcd
    [19.122204]  USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.2.auto
    [19.135161]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [19.1352232]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [19.483523]  USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
    [19.6646002]  USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice= 1.00
    [19.672234]  USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1
    [19.681052]  USB 1-1:Serial Number:0F0728410AF3
    [19.730183]  集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [19.734421]  集线器1-1:1.0:检测到4个端口
    [19.813674]  USB 2-1:使用 xhci-hcd 的新型超高速第1代 USB 器件编号2
    [19.843914]  USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=8140、bcdDevice= 1.00
    [19.854983]  USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [19.906287]  HUB 2-1:1.0:找到 USB 集线器
    [19.910516]  集线器2-1:1.0:检测到4个端口
    [19.990557]  wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
           自动配置
           bash-dev
           Bash
           BC
           binutils-dev
           binutils
           野牛开发
           野牛
           CIFS-utils
           Cpio
           CPP-symLinks
           CPP
           dosfstools
           elfutils-dev
           埃尔富蒂斯
           实用程序
           G++-symLinks
           G++
           嘎嘎
           GCC-symLinks
           GCC
           gdb
           gdbc6x
           gdbserver
           gettext
           标记2.
           gstreamer1.0-libav
           Gzip
           hidapi
           libasm1.
           libbfd

           libcairo-perf-utils
           libdw1.
           libelF1
           libgdbm-COMPAT4.
           libgdbm-dev
           libgdbm6
           libgettextlib
           libgettexrtsrc
           libgmp10
           libidn2-0
           libmavconn
           libmpc3.
           libmpfr6
           libreadline-dev
           libreadline7.
           利布辛2.
           M4开发
           M4
           制造
           mavlink
           mavros-Extras
           mavros-msgs
           马夫罗斯
           网络
           分配
           PDM 异常检测
           SOCKCAN 接口
           swig-dev
           请轻扫
           它

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。  这可以使用来完成
    opkg remove 命令。  即:
       拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
         将通知相关软件包。  您应该这样做
         在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
         此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [ 确定 ]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
            正在开始保存/恢复声卡状态...
    [ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [ 确定 ]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
            启动加载/保存屏幕背光…背光的高度:背光...
    [ 确定 ]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
            在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
            在/dev/mmcblk1p9...上启动文件系统检查
            在/dev/mmcblk1p7...上启动文件系统检查
            在/dev/mmcblk1p8...上启动文件系统检查
            正在启动 weston.service ...
    [ 确定 ]已启动 NFS 状态监控器以锁定 NFSv3。
    [ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
    [ 确定 ]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [ 确定 ]达到目标登录提示。
            正在开始同步系统和硬件时钟...
    [ 确定 ]已开始保存/恢复声卡状态。
    [ 确定 ]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
            正在启动加载/保存射频终止开关状态...
    [ 确定 ]已到达目标声卡。
    [ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [ 确定 ]启动登录服务。
    [ 确定 ]已开始同步系统和硬件时钟。
    [ 确定 ]已启动加载/保存射频终止开关状态。
    [ 确定 ]已在/dev/mmcblk0p1.上启动文件系统检查
            安装/run/media/mmcblk0p1...
    [ 确定 ]已启动 weston.service。
            正在启动矩阵 GUI...
    供应商:fsck 0.0%完成...         正在启动 telnetd.service ...
    [ 确定 ]已在/dev/mmcblk1p9.上启动文件系统检查
    [ 确定 ]已安装/run/media/mmcblk0p1.
    供应商:fsck 35.0%完成...供应商:fsck 76.4%完成...         安装/run/media/mmcblk1p9...
    供应商:fsck 97.5%完成...                                [ 确定 ]已在/dev/mmcblk1p8.上启动文件系统检查
    系统:fsck 90.0%完成...         安装/run/media/mmcblk1p8...
    系统:fsck 97.5%完成...                                [24.901731]  EXT4-FS (mmcblk1p9):具有配额功能的文件系统不能在没有 CONFIG_Quota 的情况下安装 RDWR
    [ 确定 ]已在/dev/mmcblk1p7.上启动文件系统检查
    [失败]无法安装/run/media/mmcblk1p9.
    有关详细信息、请参阅'stemctl status run-media-mmcblk1p9.mount'。
    [ 确定 ]已启动 telnetd.service。
    [25.050807]  EXT4-FS (mmcblk1p8):安装的文件系统不含日志。 OPTS:(空)
    [ 确定 ]启动矩阵 GUI。
    [ 确定 ]已安装/run/media/mmcblk1p8.
            正在启动 thttpd.service ...
            安装/run/media/mmcblk1p7...
    [25.282655]  EXT4-FS (mmcblk1p7):安装的文件系统不含日志。 OPTS:(空)
    [ 确定 ]已安装/run/media/mmcblk1p7.

     _________                    _________           _        _
    | |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
    |||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
    ||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||
                 |____|                   |_|

    Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2

    Arago 2019.11 am57xx-EVM ttyS2

    am57xx-EVM 登录:root
    root@am57xx-EVM:~#[41.183353]  RCU:信息:RCU_sched 检测到 CPU /任务上的停止:
    [41.183368]  RCU:    1-...!:(2102个周期的这个 GP) idle=332/1/0x40000000 softirq=0/0 fqs=0
    [41.18331]  RCU:    (0检测到,t=2102个 Jiffies,g=1533,q=332)
    [41.18332]  将 NMI 从 CPU 0发送到 CPU 1:
    [41.185389]  CPU 1的 NMI 回扫
    [41.185393]  CPU:1 PID:178 Comm:systemd-network getting: G          O     4.19.94-rt39-ga242ccf3F1 #2
    [41.185396]  硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [41.185398]  PC 处于 hrtimer_active+0x0/0x80
    [41.185401]  LR 位于 hrtimer_try_TO_CANCEL+0x28/0xc8
    [41.185403]  PC:[ ]   LR:[ ]   PSR:600d0113
    [41.185406]  sp:ecc775f8 IP:ecc77620 FP:ecc7761c
    [41.185408]  R10:24a9e004 R9:ecc776d0 R8:c1207488
    [41.185410]  r7:00000000 R6:ecc77648 R5:c1207488 R4:ecc77648
    [41.185413]  r3:facb368e r2:00000001 r1:200d0113 r0:ecc77648
    [41.185416]  标志:   模式 SVC_32 ISA ARM 段用户的 FIQ 上的 nZCv IRQ
    [41.185418]  控制:30c5387d 表:ad7d9800 DAC:55555555
    [41.185421]  CPU:1 PID:178 Comm:systemd-network getting: G          O     4.19.94-rt39-ga242ccf3F1 #2

    [41.185424]  硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [41.185426]  回溯:
    [41.185431][   ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [41.185433]   r7:fa212000 r6:600d0193 r5:00000000 r4:c1253ddc
    [41.185436]  [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x9C/b0)
    [41.185438]  [ ](dump_stack)从[ ](show_regs+0x14/0x18)
    [41.185440]   r7:fa212000 r6:00000001 r5:ecc775a8 r4:00000001
    [41.185443][   ](show_regs)从[ ](NMI_CPU_backtrace+0xc0/0xc4)
    [41.185446][   ](NMI_CPU_backtrace)、来自[ ](handle_ipi+0xe0/0x22c)
    [41.185448]   R5:00000000 R4:c1062c04
    [41.185451]  [ ](handle_ipi)从[ ](GIC_Handle_IRQ+0x94/0x98)
    [41.185453]   R6:fa21200c R5:c122714c R4:c120796c
    [41.185455][   ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x58/0xa0)
    [41.185458]  异常堆栈(0xecc775a8至0xecc775f0)
    [41.185461]  75a0:                  ecc77648 200d0113 00000001 facb368e ecc77648 c1207488
    [41.185463]  75c0:ecc77648 00000000 c1207488 ecc776d0 24a9e004 ecc7761c ecc77620 ecc775f8
    [41.185466]  75e0:c02a3df8 c02a3010 600d0113 ffff
    [41.185468]   R9:ecc76000 R8:c1207488 r7:ecc775dc R6:ffff R5:600d0113 R4:c02a3010
    [41.185471][   ](hrtimer_try 至_cancel)从[ ](hrtimer_cancel+0x1c/0x54)
    [41.185473]   R6:0000c350 R5:c121ba18 R4:ecc77648
    [41.185476][   ](hrtimer_cancel)从[ ](schedule_hrtimeout_range_clock+0xdc/0x12c)
    [41.185478]   R5:00000004 R4:b1a29fbe
    [41.185481]  [ ](schedule_hrtimeout_range_clock)、来自[ ](schedule_hrtimeout_range+0x20/0x28)
    [41.185484]   R9:00000000 R8:ecc76000 r7:c1207488 R6:ecc776c8 R5:00000000 R4:0000c350
    [41.185486][   ](schedule_hrtimeout_range)从[ ](usleep_range+0x70/0x94)
    [41.185489][   ](usleep_range)从[ ](sdhci_omap_card_busi+0xa8/0x190)
    [41.185492]   R8:00000001 r7:00ff0133 R6:ee15f380 R5:00018600 R4:ee15f000
    [41.185494][   ](sdhci_omap_card_busy)、来自[ ](_MMC_START_Request+0xc8/0x10c)
    [41.185497]   r7:ec334040 R6:ecc777f4 R5:000001f4 R4:ee15f000
    [41.18549][   ](_MMC_START_REQUEST)来自[ ](MMC_START_REQUEST+0x8c/b0)
    [41.185502]   r7:ec334040 R6:00000000 R5:ecc777f4 R4:ee15f000
    [41.185504]  [ ](MMC_START_REQUEST)、来自[ ](MMC_WAIT_TO_REQ+0x6c/0xd8)
    [41.185507]   r7:ec334040 R6:ee15f000 R5:00080000 R4:ecc777f4
    [41.185510][   ](mmc_wait_for_req)、来自[ ](MMC_IO_RW_DELLED+0x250/0x30c)
    [41.185512]   r7:ec334040 R6:c1207488 R5:00080000 R4:ee07b000
    [41.185515][   ](MMC_IO_RW_DELLED)从[ ](SDIO_IO_RW_ext_helper+0x13c/0x1b8)
    [41.185517]   R10:00000000 R9:000054f0 R8:00000001 r7:ec334044 R6:ede16400 R5:00000000
    [41.185519]   R4:00000004
    [41.185522]  [ ](SDIO_IO_RW_ext_helper)、来自[ ](SDIO_memcpy_fromio+0x24/0x2C)
    [41.185525]   R10:00000000 R9:00000004 R8:ec334040 r7:ec323c10 R6:000054f0 R5:c1207488
    [41.185526]   R4:ede16400
    [41.185529][   ](SDIO_memcpy_fromio)、来自[ ](wl12xx_SDIO_RAW_READ+0x78/0x150 [wlcore_SDIO])
    [41.185533][   ](wl12xx_SDIO_RAW_READ [wlcore_SDIO])从[ ](wlcore_cmd_send_failure+0x3e0/0x4e8 [wlcore])
    [41.185535]   R10:00000000 R9:ff92b0 R8:c1205100 r7:ec2b2140 R6:bf18f378 R5:ec334040
    [41.185537]   R4:ec2b1140
    [41.185540][   ](wlcore_cmd_send_failsafe [wlcore])、来自[ ](wlcore_cmd_configure_failure+0x78/0xd0 [wlcore])
    [41.185543]   R10:ec2b2140 R9:00000000 R8:ec2b1190 r7:bf4b7d00 R6:ec2b2140 R5:00000027
    [41.185545]   R4:ec2b1140
    [41.185548][   ](wlcore_cmd_configure_failsafe [wlcore])从[ ](wl1271_cmd_configure+0x1c/0x28 [wlcore])
    [41.185550]   R5:ec334040 R4:ec2b1140
    [41.185553][   ](wl1271_cmd_configure [wlcore])从[ ](wl1271_acx_init_rx_interrupt+0x94/0xc4 [wlcore])
    [41.185556][   ](wl1271_acx_init_rx_interrupt [wlcore])从[ ](wl1271_hw_init+bbc/0x164 [wlcore])
    [41.185558]   R5:00000000 R4:ec2b1140
    [41.185561]  [ ](wl1271_hw_init [wlcore])、来自[ ](wl1271_op_add_interface+0x57c/0x968 [wlcore])
    [41.185563]   r7:bf4b7d00 r6:c1207488 r5:ec2b1140 r4:00000003
    [41.185566][   ](wl1271_op_add_interface [wlcore])、来自[ ](drv_add_interface+0x38/0x80 [mac80211])
    [41.185569]   R10:00000000 R9:00000001 R8:ed9fd6d8 r7:ed9fd580 R6:ec2b04e0 R5:ed9fd000
    [41.18551]   R4:ed9fd580
    [41.18557][   ](drv_add_interface [mac80211])、来自[ ](ieee80211_do_open+0x474/0x920 [mac80211])

    [41.18556]   R5:ed9fd000 R4:ed9fd588
    [41.185579][   ](ieee80211_do_open [mac80211])、来自[ ](ieee80211_open+0x4c/0x58 [mac80211])
    [41.185581]   R10:00000000 R9:ecd7ba10 R8:ed9fd02c r7:bf463674 R6:00000000 R5:c1207488
    [41.185583]   R4:ed9fd580
    [41.185586][   ](ieee80211_open [mac80211])从[ ](_DEV_OPEN+0xd4/0x158)
    [41.185588]   R5:c1207488 R4:ed9fd000
    [41.185591]  [ ](_DEV_open)从[ ](_DEV_CHANGE_FLAGS+0x16c/0x1cc)
    [41.185593]   R8:00001002 r7:c1207488 R6:00001003 R5:00000001 R4:ed9fd000
    [41.185596][   ](_DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](DEV_CHANGE_FLAGS+0x20/0x50)
    [41.185598]   R9:ecd7ba10 R8:ecc77cfc r7:ed9fd144 R6:00000000 R5:00001002 R4:ed9fd000
    [41.185601]  [ ](DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](do_setlink+0x2fc/0xa44)
    [41.185603]   R9:ecd7ba10 R8:ecc77cfc r7:ec4da840 R6:ecc77c2c R5:c1207488 R4:ed9fd000
    [41.185606][   ](DO 设置链接)从[ ](rtnL_setlink+0xf4/0x140)
    [41.185609]   r10:ecd7ba00 r9:ecd7ba10 r8:c124b980 r7:ec4da840 r6:ecc77d9c r5:ecd7ba00
    [41.185611]   R4:c1207488
    [41.185613][   ](rtnL_setlink)、来自[ ](rtnetlink_rcv_msg+0x13c/0x308)
    [41.185616]   R9:00000000 R8:00000000 r7:ec4da840 R6:c1294f1c R5:c1207488 R4:c08cc41c
    [41.185619][   ](rtnetlink_rcv_msg)、来自[ ](netlink_rcv_skb+0xc0/0x118)
    [41.185621]   R10:00000000 R9:c1207488 R8:00000038 r7:ecd7ba00 R6:c08c838c R5:c1207488
    [41.185623]   R4:ec4da840
    [41.185626]  [ ](netlink_rcv_skb)、来自[ ](rtnetlink_rcv+0x18/0x1c)
    [41.185628]   R8:00000000 r7:ec4da840 R6:00000038 R5:ed9eb800 R4:eea6b000
    [41.185631][   ](rtnetlink_rcv)、来自[ ](netlink_unicast+0x194/0x210)
    [41.185634]  [ ](netlink_unicast)来自[ ](netlink_sendmsg+0x1b8/0x3a4)
    [41.185636]   R9:006000c0 R8:ec4da840 r7:ed9eb800 R6:c1207488 R5:ecc77eb4 R4:00000008
    [41.185639]  [ ](netlink_sendmsg)、来自[ ](SOCK_sendmsg+0x1c/0x2C)
    [41.185641]   R10:00000122 R9:ecc76000 R8:bef1b94c r7:00000000 R6:ee48da00 R5:c1207488
    [41.185643]   R4:00000000
    [41.185646][   ](sock_sendmsg)、来自[ ](_sys_sendto+0xcc/0x10c)
    [41.185648]  [ ](_sys_sendto)从[ ](sys_sendto+0x24/0x2C)
    [41.185651]   R8:c0201204 r7:00000122 R6:0049b5c8 R5:00000010 R4:bef1b94c
    [41.185654]  [ ](sys_sendto)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x54)
    [41.185656]  异常堆栈(0xecc77fa8至0xecc77ff0)
    [41.185659]  7fa0:                  bef1b94c 00000010 00000003 004b0b48 00000038 00000000
    [41.185661]  7fc0:bef1b94c 00000010 0049b5c8 00000122 0044b215 004ae4b8 00000000 004b0b88
    [41.185664]  7fe0:00000000 bef1b928 b6e5e59d b6d66168
    [41.185676]  RCU:RCU_sched kthread 为2102个 jiffies 准备的! g1533 f0x0 RCU_GP_WAIT_FQS (5)->状态= 0x402 -> CPU = 1
    [41.185679]  RCU:RCU 宽限期 kthread 堆栈转储:
    [41.185682]  RCU_sched      I   0   12     2 0x00000000
    [41.185689]  回溯:
    [41.185706][   ](__schedule)从[ ](计划+0x68/0x12c)
    [41.185714]   R10:00000001 R9:c1205100 R8:c1207488 r7:eed5a740 R6:ee8bdecc R5:ffe000
    [41.185717]   R4:ee89dac0
    [41.185726]  [ ](计划)从[ ](schedule_timeout+0x198/0x2e4)
    [41.185730]   R5:eed5a740 R4:ff92b2
    [41.185746][   ](schedule_timeout)从[ ](RCU_gp_kthread+0x59c/0xac0)
    [41.185752]   R9:c121b380 R8:00000005 r7:c121b558 R6:c1205100 R5:ee8bc000 R4:00000001
    [41.185763]  [ ](RCU_gp_kthread)、来自[ ](kthread+0x160/0x168)
    [41.185766]   r7:ee8bc000
    [41.185774][   ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x34)
    [41.185777]  异常堆栈(0xee8bdfb0至0xee8bdff8)
    [41.185783]  dfa0:                                    00000000 00000000 00000000
    [41.185788]  dfc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [41.185792]  dfe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
    [41.185798]   R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c024c11c
    [41.185801]   R4:ee877200
    [41.193348]  RCU:信息:RCU 优先检测到 CPU /任务上的停转:
    [41.193355]  RCU:    0级 RCU_node (CPU 0-1)上阻止的任务:P23
    [41.193361]  RCU:    (由1检测到,t=2102个 Jiffies,g=1529,q=240165)

    [41.193370]  ktimersoftd/1  R 正在运行任务       0   23     2 0x00000000
    [41.193378]  回溯:
    [41.193392]  [ ](__schedule)从[ ](preemp_schedule_common+0x30/0x60)
    [41.193398]   R10:00000000 R9:eed5d080 R8:ee165034 r7:c1207488 R6:00000001 R5:00000001
    [41.193401]   R4:ffe000
    [41.193411]   ](preemp_schedule_common)、来自[ ](preemp_schedule+0x58/0x5c)
    [41.193415]   R5:00000001 R4:ee164a40
    [41.193424][   ](preemp_schedule)从[ ](_raW_spin_unlock_irqrestore+0x58/0x70)
    [41.193439][   ](_raW_spin_unlock_irqrestore)从[ ](Try 至_WAKE_UP+0x298/0x5d4)
    [41.193448]  [ ](try 至_wake)、来自[ ](WAKE_UP_PROCES+0x18/0x1c)
    [41.193454]   R10:600d0113 R9:c02a3da0 R8:00000000 r7:eed5b840 R6:eed5b8e0 R5:ecc77648
    [41.193457]   R4:eed5b938
    [41.193468]  [ ](WAKE_UP_PROCESS)从[ ](hrtimer_wake+0x28/0x30)
    [41.193476][   ](hrtimer_wakeup)、来自[ ](_hrtimer_run_quees+0x168/0x220)
    [41.193485][   ](_hrtimer_run_queue)、来自[ ](hrtimer_run_softirq+0x88/bb)
    [41.193491]   R10:00000008 R9:c105c464 R8:00000000 r7:eed5b9b0 R6:600d0113 R5:eed5b860
    [41.193493]   R4:eed5b840
    [41.193504]  [ ](hrtimer_run_softirq)、来自[ ](do_curry_softirqs+0x200/0x2ac)
    [41.193509]   r7:04208140 r6:00000020 r5:ffe000 r4:c105c41c
    [41.193516][   ](do _curry_softirq)、从[ ](run_ksoftirqd+0x34/0x54)
    [41.193522]   R10:00000000 R9:00000000 R8:c1207488 r7:c12174f0 R6:00000001 R5:ee877740
    [41.193525]   R4:ffe000
    [41.193532]  [ ](run_ksoftirqd)、来自[ ](smpboot_thread_fn+0x2d4/0x320)
    [41.193536]   R5:ee877740 R4:ffe000
    [41.193544][   ](smpboot_thread_fn)、来自[ ](kthread+0x160/0x168)
    [41.193550]   R10:ee88fdac R9:c02501d8 R8:ee877740 r7:ee8e0000 R6:00000000 R5:ee8777c0
    [41.193553]   R4:ee877800
    [41.193560][   ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x34)
    [41.193564]  异常堆栈(0xee8e1fb0至0xee8e1ff8)
    [41.193569]  1fa0:                                    00000000 00000000 00000000
    [41.193574]  1fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [41.193579]  1fe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
    [41.193585]   R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c024c11c
    [41.193588]   R4:ee8777c0
    [41.193592]  ktimersoftd/1  R 正在运行任务       0   23     2 0x00000000
    [41.193600]  回溯:
    [41.193612][   ](__schedule)从[ ](preemp_schedule_common+0x30/0x60)
    [41.193617]   R10:00000000 R9:eed5d080 R8:ee165034 r7:c1207488 R6:00000001 R5:00000001
    [41.193620]   R4:ffe000
    [41.193630][   ](preemp_schedule_common)、来自[ ](preemp_schedule+0x58/0x5c)
    [41.193633]   R5:00000001 R4:ee164a40
    [41.193642]  [ ](preemp_schedule)从[ ](_raW_spin_unlock_irqrestore+0x58/0x70)
    [41.193650][   ](_raW_spin_unlock_irqrestore)从[ ](Try 至_WAKE_UP+0x298/0x5d4)
    [41.193659][   ](try 至_wake)、来自[ ](WAKE_UP_PROCES+0x18/0x1c)
    [41.193664]   R10:600d0113 R9:c02a3da0 R8:00000000 r7:eed5b840 R6:eed5b8e0 R5:ecc77648
    [41.193668]   R4:eed5b938
    [41.193677][   ](WAKE_UP_PROCESS)从[ ](hrtimer_wake+0x28/0x30)
    [41.193685]  [ ](hrtimer_wakeup)、来自[ ](_hrtimer_run_quees+0x168/0x220)
    [41.193694]  [ ](_hrtimer_run_queue)、来自[ ](hrtimer_run_softirq+0x88/bb)
    [41.193699]   R10:00000008 R9:c105c464 R8:00000000 r7:eed5b9b0 R6:600d0113 R5:eed5b860
    [41.193702]   R4:eed5b840
    [41.193710][   ](hrtimer_run_softirq)、来自[ ](do_curry_softirqs+0x200/0x2ac)
    [41.193715]   r7:04208140 r6:00000020 r5:ffe000 r4:c105c41c
    [41.193723][   ](do _curry_softirq)、从[ ](run_ksoftirqd+0x34/0x54)
    [41.193728]   R10:00000000 R9:00000000 R8:c1207488 r7:c12174f0 R6:00000001 R5:ee877740
    [41.193731]   R4:ffe000
    [41.193738][   ](run_ksoftirqd)、来自[ ](smpboot_thread_fn+0x2d4/0x320)
    [41.193741]   R5:ee877740 R4:ffe000
    [41.193748][   ](smpboot_thread_fn)、来自[ ](kthread+0x160/0x168)
    [41.193754]   R10:ee88fdac R9:c02501d8 R8:ee877740 r7:ee8e0000 R6:00000000 R5:ee8777c0
    [41.193757]   R4:ee877800
    [41.193764]  [ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x34)
    [41.193768]  异常堆栈(0xee8e1fb0至0xee8e1ff8)
    [41.193772]  1fa0:                                    00000000 00000000 00000000
    [41.193777]  1fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [41.193781]  1fe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
    [41.193787]   R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c024c11c
    [41.193790]   R4:ee8777c0
    [42.093350]  sched:RT 节流已激活
    I^H ^H^G^G
    root@am57xx-EVM:~#
    root@am57xx-EVM:~#
    root@am57xx-EVM:~#










  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用 RT Linux 吗? 如果是、您是否尝试使用非 RT Linux 进行测试?

    谢谢