主题中讨论的其他器件:AM5728、 BeagleBoard-X15、 DRA752、 TMP102、 PMP、 WL1271
您好!
我们将使用 AM5728 EVM 测试 WL1837MOD 评估卡。 当 WiFi 卡连接到 EVM 并引导系统时、在给定 ifconfig 或任何其他与 Wifi 相关的命令时、不会检测到该卡、系统进入挂起状态。 我们必须重新启动系统、但问题仍然存在。
是否有任何诊断应用程序可用于解决此问题?
可能的问题是什么? 我们还尝试重新插入 WiFi 卡。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将使用 AM5728 EVM 测试 WL1837MOD 评估卡。 当 WiFi 卡连接到 EVM 并引导系统时、在给定 ifconfig 或任何其他与 Wifi 相关的命令时、不会检测到该卡、系统进入挂起状态。 我们必须重新启动系统、但问题仍然存在。
是否有任何诊断应用程序可用于解决此问题?
可能的问题是什么? 我们还尝试重新插入 WiFi 卡。
您好 Hari、
是的、我们使用的是 TI Linux SDK 6.03。 以下是控制台日志:
U-Boot SPL 2019.01-g333c3e72d3 (2020年4月20日- 05:48:48 +0000)
DRA752-GP ES2.0
默认模式下无 pinctrl 状态
尝试从 MMC1引导
默认模式下无 pinctrl 状态
正在从 FAT 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境
正在从 MMC 加载环境... 好的
U-Boot 2019.01-g333c3e72d3 (2020年4月20日- 05:48:48 +0000)
CPU :DRA752-GP ES2.0
型号:TI AM5728 BeagleBoard-X15
电路板:AM572x EVM 修订版 A.3A
DRAM: 2GiB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在从 FAT 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境
正在从 MMC 加载环境... 好的
网络:
警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导: 2 ^H^H^H 1 ^H^H^H 0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
**无法读取文件 boot.scr **
在1ms (1.4 MIB/s)内读取1490字节
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
正在运行 envcmd ...
3ms 内读取1个字节(0字节/s)
已设置。
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
4379136字节在197ms 内读取(21.2 MIB/s)
135669字节在8ms 内读取(16.2 MiB/s)
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffdb000,结束8ff1f4... 好的
正在启动内核...
[0.000000] 在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本4.19.94-rt39-ga242ccf3f1 (root@dti7de14-014)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)的 GNU 工具链))#2 SMP 优先于 RT 6月5日星期五16:10:14 IST 2020
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.0000] 、共个:FDT:机器模型:TI AM5728 EVM
[0.000000] 内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000] 保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu2-memory@95800000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] 保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp1-memory@99000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] 保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000009d000000、大小为32 mib
[ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu1-memory@9d000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000] 保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
[ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp2-memory@9f000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x00000000fe400000处的24 MIB
[0.000000] OMAP4:将0x00000000ffd00000映射到 DRAM 隔离层的(ptrval)
[0.000000] DRA752 ES2.0
[0.000000] random:从 start_kernel+b0x488调用 get_random_bytes、crng_init=0
[0.000000]% pu :嵌入式15页/CPU s32224 r8192 d21024 u61440
[0.000000] 在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:464192
[0.000000] 内核命令行:console=ttyS2,115200n8 root=PARTUUUUID=ffd64fa2-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:8、1048576字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000] 内存:1672432K/1863680K 可用(10240K 内核代码、343K rwdata、2756K rodata、2048K init、276K BSS、 35600K 保留、155648K CMA 保留、1283072K HIGHMEM)
[0.000000] 虚拟内核内存布局:
[0.000000] 矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000] 低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap :bbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
[0.000000] 模块:bbf000000 - bbbfe00000 ( 14 MB)
[0.000000] .text:0x (ptrval)-0x (ptrval) (12256 KB)
[0.000000] .init:0x (ptrval)-0x (ptrval) (2048KB)
[0.000000] .data:0x (ptrval)-0x (ptrval) (344 KB)
[0.000000] .bss:0x (ptrval)-0x (ptrval) (277KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000] RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU: RCU 优先级提升:优先级1延迟500毫秒。
[0.000000] 无加速宽限期(RCU_NORMAL、After _boot)。
[0.000000] 启用了 RCU 任务。
[0.000000] NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
[0.000000] GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000] arch_timer:以6.14MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000] 时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000012] 切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000285] 时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000288] OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
[0.000795] 控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000936] 校准延迟循环(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.000944] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.001083] 安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001092] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001795] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.001828] CPU0:sp幽灵 v2:使用 ICIALLU 变通办法
[0.002073] /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.002110] /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.002121] CPU0:线程-1、CPU 0、插座0、mpaddr 8000000
[0.059903] 为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射
[0.0 RCU:分层 SRCU 实现。
[0.160164] EFI 服务将不可用。
[0.180043] SMP:启动辅助 CPU ...
[0.320472] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[0.320476] CPU1:sp幽灵 v2:使用 ICIALLU 权变措施
[0.320603] SMP:带来1个节点、2个 CPU
[0.320621] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[0.320629] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.320636] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.321265] devtmpfs:已初始化
[0.350435] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.350712] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.350732] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.353353] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.353935] DMI 不存在或无效。
[0.354281] NET:注册协议系列16.
[0.355600] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.356540] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.462803] wkupaON_cm:clk:0068:0:无法禁用
[0.575149] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.579280] GPIO 第171行(cm-amen-gpio)硬根输出/高电平
[0.603535] HW 断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.603547] HW 断点:最大观察点大小为8字节。
[0.604672] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.633191] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.637222] EDMA 43300000 .EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.645932] OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.647338] EVM_5v0:由 MAIN_12v0供电
[0.647805] com_3v6:由 EVM_5v0供电
[0.651265] 已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.651585] 已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.651962] OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU 已注册
[0.652354] OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU 已注册
[0.652888] 已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
[0.653188] OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU 已注册
[0.653482] iommu:将器件588200.IPU 添加到组1
[0.653562] iommu:将器件5502000.IPU 添加到组2
[0.653685] iommu:将器件40800000.dsp 添加到组0
[0.653909] iommu:将器件41000000.DSP 添加到组3
[0.655266] SCSI 子系统已初始化
[0.656405] PALMAS 0-0058:IRQ 标志为0x00000008
[0.682491] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
[0.684089] SMPS12:由稳压器虚拟供电
[0.685798] SMPS3:由稳压器虚拟供电
[0.687490] SMPS45:由稳压器虚拟供电
[0.689347] SMPS6:由稳压器虚拟供电
[0.690831] SMPS7:由稳压器虚拟供电
[0.692271] SMPS8:由稳压器仿真提供
[0.693553] SMPS9:由稳压器仿真提供
[0.694278] LDO1:由稳压器虚拟供电
[0.701598] LDO2:由稳压器仿真提供
[0.711348] 随机:快速初始化完成
[0.711496] LDO3:由稳压器虚拟供电
[0.721494] LDO4:由稳压器虚拟供电
[0.731518] LDO5:由稳压器仿真提供
[0.732237] LDO6:由稳压器仿真提供
[0.732975] LDO7:由稳压器仿真提供
[0.733697] LDO8:由稳压器仿真供电
[0.734439] LDO9:由稳压器仿真提供
[0.741528] LDOLN:由稳压器虚拟供电
[0.751557] LDOUSB:由稳压器仿真提供
[0.764194] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.764842] OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2修订版0.12、频率为400kHz
[0.765570] OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
[0.765770] 介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.765814] 视频开发:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.765900] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.765909] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.765931] PTP 时钟支持已注册
[0.765968] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.771615] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.771894] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.772437] 已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.773357] 时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.783245] NET:注册协议系列2.
[0.784039] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.784079] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.784154] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:5、229376字节)
[0.784387] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.784491] UDP 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.784549] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.784766] NET:注册协议系列1.
[0.785388] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.785398] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.785406] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.785414] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.786573] 硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。
[0.786802] 硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.787963] 初始化系统受信任的密钥环
[0.788123] 工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=19 bucke_order=5
[0.794926] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.795526] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.795551] 注册了密钥类型 id_resolver
[0.795561] 注册的密钥类型 id_legacy
[0.795608] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.797240] 注册密钥类型非对称
[0.797253] 已注册非对称密钥解析器'x509'
[0.797326] 退回:池大小:64页
[0.797365] 块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
[0.797376] 已注册 IO 调度程序 NOOP
[0.797385] 已登记 IO 调度程序截止日期
[0.797584] 已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
[0.797595] 已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.797604] 已注册 IO 调度程序 kyber
[0.803695] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282个引脚、大小为1128
[0.808410] dra7-PCIe 51000000.PCIe:作为消费类产品链接到 phy-4a094000.pciephy.1.
[0.808871] dra7-PCIe 51000000.PCIe:主机桥/ocp/axi@0/PCIe@51000000范围:
[0.808911] dra7-PCIe 51000000.PCIe: IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[0.808938] dra7-PCIe 51000000.PCIe: MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000
[1.809203] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PHY 链路从未出现
[1.809359] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
[1.809375] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[1.809387] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[1.809397] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[1.816029] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[1.822148] PCI:总线1:启用快速背对背传输
[1.822193] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201ffff 64bit ]
[1.822213] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01-ff]
[1.822709] pcieport 0000:00:00.0:用 IRQ 175向 PME 发送信号
[1.822955] pcieport 0000:00:00.0:AER enabled with IRQ 175
[1.824110] PWM 背光灯:未找到使用虚拟稳压器的背光电源
[1.824194] PWM 背光灯:作为消费类产品链接到 reguler.0
[1.827874] VDD_3V3:由 regen1供电
[1.828129] AIC _DVDD_FIXED:由 VDD_3V3供电
[1.828207] VTT_FIXED:由 smps3供电
[1.884603] Serial:8250/16550 driver,10端口,IRQ 共享已启用
[1.888275] 控制台[ttyS2]已禁用
[1.88839] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 45、base_baud = 3000000)是8250
[3.002241] 控制台[ttyS2]已启用
[3.006631] 48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 46、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
[3.017729] omap_rng 48090000.rng:随机数生成器版本 20.
[3.018323] random:crng init done
[3.028216] omapdss_DSS 580000.dss:作为消费类产品链接到 regular.24
[3.035346] omapdss_DSS 580000.dss:断开到 reguler.24的链接
[3.045463] 面板-简单显示:未找到显示电源、使用虚拟稳压器
[3.053581] 面板-简单显示:作为消费类产品链接到 reguler.0
[3.072877] 返修:模块已加载
[3.083966] 循环:模块已加载
[3.091570] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[3.153414] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
[3.161109] libphy: 48485000.mdio:探测
[3.169385] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
[3.179087] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
[3.189336] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 7c:38:66:7d:90:34
[3.195967] cpsw 48484000。以太网:初始化 cpsw ale 版本1.4
[3.202350] cpsw 48484000.ethernet:ALE 表大小1024
[3.207643] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[3.215798] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 7c:38:66:7d:90:35
[3.224596] i2c /dev/entries 驱动程序
[3.592011] ov1063x 4-0030:ov1063x 产品 ID A6制造商 ID 35
[3.604891] ov1063x 4-0030:已注册 ov1063x 4-0030传感器驱动器!!
[3.613958] GPIO-FAN GPIO_FAN:GPIO 风扇已初始化
[3.620095] tmp102 0-0048:已初始化
[3.626335] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[3.632543] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[3.637878] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[3.644526] OMAP-GPIO 4805d000.GPIO:无法将第27行去抖设置为200000微秒(-22)
[3.653397] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[3.658279] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:作为消费类产品链接至 reguler.30
[3.665157] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:未找到4809c000.mmc 电源 vqmmc、使用虚拟稳压器
[3.673961] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.0
[3.680768] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:断开到电脑控制器0的链接
[3.687496] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:作为消费类产品链接至 reguler.15
[3.694519] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:DDR_3_3V 模式下无 pinctrl 状态
[3.726951] mmc0:使用 ADMA 在4809c000.MMC [4809c000.mmc]上运行的 SDHCI 控制器
[3.734794] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.5.
[3.741619] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:断开到 reguler.5的链接
[3.748216] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:以消费类电子产品的身份链接到 reguler.5.
[3.780944] mmc1:使用 ADMA 在480b4000.MMC [480b4000.MMC]上运行的 SDHCI 控制器
[3.788712] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:以消费类电子产品的身份链接到电脑控制器1
[3.795542] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:断开与电脑控制器的连接
[3.802135] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:作为消费类产品链接到 regulator 2.
[3.808957] sdhci-OMAP 480ad0.MMC:作为消费类产品链接到 reguler.1
[3.815739] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:对于 sdr104模式没有 pinctrl 状态
[3.822242] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:ddr50模式下无 pinctrl 状态
[3.828665] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:对于 HS200_1_8v 模式、没有 pinctrl 状态
[3.843265] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
[3.857893] mmc0:地址 AAAA 处的新型高速 SDHC 卡
[3.863410] mmc2:使用 PIO 在480ad0.MMC [480ad0.mmc]上运行的 SDHCI 控制器
[3.872502] sdhci-OMAP 480ad0.MMC:卡声明支持低于定义范围的电压
[3.876080] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x18c 延迟(A:0 g:120)、元素(C=0 F=2) 0x29002
[3.876090] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x190延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876099] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x194 delay (A:174 g:0)、元素(C=0 F=4) 0x29004
[3.876108] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1a4延迟(A:265 g:360)、元素(C=0 F=12) 0x2900c
[3.876116] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1a8延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876123] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1ac 延迟(A:168 g:0)、元素(C=0 F=4) 0x29004
[3.876131] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1b0 delay (A:0 g:120)、元素(C=0 F=2) 0x29002
[3.876139] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1b4延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876147] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1b8延迟(A:136 g:0)、元素(C=0 F=3) 0x29003
[3.876154] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1bc 延迟(A:0 g:120)、元素(C=0 F=2) 0x29002
[3.876162] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1c0 delay (A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876170] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1c4延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876177] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1c8 delay (a:287 g:420)、元素(C=0 F=14) 0x2900e
[3.876185] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1d0延迟(A:879 g:0)、元素(C=1 F=9) 0x29029
[3.876193] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1d4延迟(A:144 g:240)、元素(C=0 F=7) 0x29007
[3.876200] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1d8 delay (a:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876208] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1dc 延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876215] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1e0延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876223] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1e4延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876230] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1e8延迟(A:34 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876238] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1ec 延迟(A:0 g:120)、元素(C=0 F=2) 0x29002
[3.876245] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1f0 delay (A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876253] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1F4 delay (A:120 g:0)、元素(C=0 F=3) 0x29003
[3.876261] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1f8延迟(A:120 g:180)、元素(C=0 F=6) 0x29006
[3.876268] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x1fc 延迟(A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876276] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x200 delay (A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876283] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x360 delay (A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876291] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x364 delay (A:0 g:0)、元素(C=0 F=0) 0x29000
[3.876298] ti-iodelay 4844a000.padconf:设置寄存器0x368 delay (A:11 g:0)、Elements (C=0 F=0) 0x29000
[3.878156] mmcblk0:mmc0:AAAA Julie 14.8GiB
[3.878434] mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
[3.883218] NET:注册协议系列10.
[3.890519] mmcblk1:mmc1:0001 S10004 3.56 GiB
[3.891035] mmcblk1boot0:mmc1:0001 S10004分区1 4.00 MIB
[3.891544] mmcblk1boot1:mmc1:0001 S10004分区2 4.00 MIB
[3.891736] mmcblk1rpmb:mmc1:0001 S10004分区3 4.00 mib、chardev (244:0)
[3.894538] 采用 IPv6的段路由
[3.894615] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[3.895224] NET:注册协议系列17.
[3.895502] 注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[3.895658] 正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[3.895664] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[3.895667] TI OMAP4+器件的电源管理。
[3.896157] mmcblk0:P1 P2
[3.898086] 正在加载已编译的 X.509证书
[3.904897] mmcblk1:P1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
[3.945252] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
[3.947417] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[3.948505] omapdss_DSS 580000.DSS:作为消费类产品链接到 regular.24
[3.948717] DSS:OMAP DSS 修订版6.1
[3.950745] omapdss_hdmi5 58040000编码器:作为消费类产品链接到 reguler.18
[3.950860] omapdss_hdmi5 58040000编码器:断开到电脑控制器18的链路
[3.952622] omapdss_hdmi5 58040000编码器:作为消费类产品链接到 reguler.18
[3.953071] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[3.953462] omapdss_DSS 58000000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
[4.314169] [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[4.318672] mmc2:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[4.326322] [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[4.336399] [DRM]启用 DMM 回绕滚动
[4.344299] 控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
[4.353545] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[4.360586] [DRM]为次要0上的 omapdrm.0初始化了 omapdrm 1.0.0 20110917
[4.369627] 输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
[4.376901] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[4.382804] ALSA 器件列表:
[4.385810] 找不到声卡。
[5.009938] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[5.017506] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[5.025686] VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[5.041893] devtmpfs:已安装
[5.046376] 释放未使用的内核内存:2048K
[5.051077] 运行/sbin/init 作为初始化进程
[5.343221] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[5.372844] systemd[1]:systemd 239在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archive=mix)
[5.394670] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2019.11!
[5.436268] systemd[1]:将主机名设置为 。
[5.675154] systemd[1]:文件/lib/systemd/system/systemd-journald.service:36配置 IP 防火墙(IPAddressDeny=ANY),但本地系统不支持基于 BPF/cgroup 的防火墙。
[5.692285] systemd[1]:在没有发生防火墙的情况下继续执行! (此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个已加载设备显示。)
[5.957355] systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名管道。
[ 确定 ]正在侦听 initctl 兼容性命名管道。
[6.074392] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[6.113923] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[ 确定 ]收听日志套接字。
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在启动加载内核模块...
[ 确定 ]启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
[6.274718] cmemk:加载树外模块会影响内核。
[6.281705] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.94
[6.287767] 已分配大小为0x100000的堆缓冲器0x4050000
[6.293600] cmemk 已初始化
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[6.306715] cryptofdev:已加载驱动程序1.9。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[6.386745] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[6.392340] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[6.397817] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[ 确定 ]已创建层用户和会话层。
[6.419169] usbcore:注册的新接口驱动程序 FTDI_SIO
[6.425015] usbserial:为 FTDI USB 串行设备注册了 USB 串行支持
[ 确定 ]已到达目标层面。
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[6.575964] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
正在开始为当前内核创建所需的 st…ce 节点列表...
[ 确定 ]已到达目标路径。
[ 确定 ]已达到目标交换。
正在安装临时目录(/tmp)...
正在安装内核调试文件系统...
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
正在启动日记账服务...
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已开始加载内核模块。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
[ OK ] started Create list of required sta…vice node for the current kernel.([确定]已开始为当前内核创建所需的 st
[ 确定 ]安装的临时目录(/tmp)。
[ 确定 ]已安装内核调试文件系统。
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在开始应用内核变量...
正在安装内核配置文件系统...
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
[ 确定 ]已安装的内核配置文件系统。
正在启动 udev 内核设备管理器...
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
[ 确定 ]已到达目标容器。
安装/var/volatile...
安装/media/ram...
正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[7.744682] systemd-journale[152]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
正在启动加载/保存随机种子...
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
正在开始创建易失性文件和目录...
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
正在启动网络服务...
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
正在启动网络时间同步...
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]已启动网络服务。
正在开始网络名称解析...
正在开始等待网络配置...
[8.587624] OMAP-rproc 588200.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[8.630090] OMAP-rproc 588200.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[8.724631] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1-memory@9d000000
[8.732804] remoteproc remoteproc0:588200.IPU 可用
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
[ 确定 ]已实现目标系统时间同步。[ 8.818007] OMAP-rproc 5502000.IPU:假设没有驱动程序,则忽略对器件的依赖
[8.832705] OMAP-rproc 5502000.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[ 8.842020] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2-memory@95800000
[8.867750] remoteproc remoteproc1:5502000.IPU 可用
[8.891940] OMAP-rproc 40800000.dsp:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[8.984829] OMAP-rproc 40800000.dsp:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[8.992879] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1-memory@99000000
[9.014252] remoteproc remoteproc2:提供40800000.dsp
[9.032286] OMAP-rproc 41000000.dsp:忽略对器件的依赖、假设没有驱动程序
[9.060157] OMAP-rproc 41000000.dsp:忽略对器件的依赖,假设没有驱动程序
[9.068876] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2-memory@9f000000
[9.102410] remoteproc remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS2.
[9.454315] remoteproc remoteproc1:打开5502000.IPU
[9.460018] Remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3747220
[9.481134] remoteproc remoteproc0:启动588200.IPU
[9.481150] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小为6887428
[9.517506] OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
[9.539491] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[9.539768] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
[9.665311] remoteproc remoteproc0:registered virtio0 (类型7)
[9.741525] remoteproc remoteproc0:远程处理器588200.IPU 现已启动
[9.792455] remoteproc remoteproc2:为40800000.dsp 加电
[9.802358] remoteproc remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66,大小为4679976
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
[9.828062] remoteproc remoteproc3:启动41000000.dsp
[ 确定 ][9.835736] remoteproc remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66,大小4432580
[9.862468] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
已到达目标网络。
[9.862513] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU:版本3.0
[9.862959] 错误:驱动程序'ov1063x'已注册,正在中止...
[9.873181] tlv320aic3x-codec 0-0018:作为消费类产品链接到 regular.5
[9.873912] tlv320aic3x-codec 0-0018:作为消费类产品链接到 regulator
[9.929542] RTC-ds1307 2-006F:注册为 rtc0
[9.988685] 错误:驱动程序'ov1063x'已注册,正在中止...
[10.034742] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[10.034793] remoteproc remoteproc2:registered virtio1 (类型7)
[10.034800] remoteproc remoteproc2:远程处理器40800000.dsp 现已启动
[10.034913] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
[10.085263] 用于单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
[10.143424] OMAP-HDQ 480b2000.1w:OMAP HDQ 硬件版本0..: 驱动器处于中断模式
[10.158394] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg host is online
[10.158457] remoteproc remoteproc1:registered virtio2 (type 7)
[10.158471] remoteproc remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[10.165960] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
[ 确定 ][10.226375] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
已达到目标主机和网络名称查找。
[10.233107] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU:3.0版
[10.246698] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
[10.279103] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
[10.279356] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
[10.308230] at24 0-0050:4096字节24c32 EEPROM、可写、1字节/写入
[10.32355] Palms-RTC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:RTC 内核:已注册48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC 作为 RTC1
[10.334028] remoteproc remoteproc3:registered virtio3 (类型7)
[10.334198] remoteproc remoteproc3:远程处理器41000000.dsp 现已启动
[10.3947474] W1_MASTER_DRIVER W1_BUS_MASTER1:连接单线从器件01.00000000 CRC 3D
[10.401397] W1_MASTER_DRIVER W1_BUS_MASTER1:未注册01.00000000.3d 的系列1。
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[10.476784] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[10.488141] 输入:像素 cir_tangoc、如/devices/platform/44000000.ocp/4807c000.i2c/i2c-4/4-005c/input/input1
[10.522287] OMAP-DES 480a5000.des:将运行具有实时优先级的请求泵
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[ 确定 ]开始每日轮转日志文件。
[10.772082] OMAP_RTC 48838000.RTC:注册为 rtc2
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[ 确定 ]达到目标计时器。
[10.8648] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[10.884059] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[10.924617] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
[10.987252] VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
正在通过 kexec...开始重新引导和转储 vmcore
[ 11.016939] Micrel KSZ9031千兆 PHY 48485000.MDIO:01:连接的 PHY 驱动器[Micrel KSZ9031千兆位 PHY](MII_BUS:phy_addr=4848485000.MDIO:01、IRQ=POLL)
[11.02341] VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[11.023544] vin3a:端口 A:使用 subdev ov1063x 4-0030进行捕获
[11.023857] vin3a-0:器件注册为 video1
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[11.096768] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
[11.320854] net eth1:初始化 cpsw 版本1.15 (0)
正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
[ 确定 ]已启动周期性命令调度程序。
[ 确定 ]已启动作业假脱机工具。
[11.468123] Micrel KSZ9031千兆位 PHY 48485000.MDIO:02:连接的 PHY 驱动程序[Micrel KSZ9031千兆位 PHY](MII_BUS:phy_addr=4848485000.MDIO:02、IRQ=POLL)
正在启动 TI 多核工具 Daemon ...
[11.584789] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
正在启动 TI IPC Daemon ...
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
正在启动允许用户会话...
正在启动登录服务...
正在启动 RPC 绑定服务...
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
[ 确定 ]已启动 Redis 内存内数据存储。
正在启动 rc.pvr.service ...
[ 确定 ]已开始重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
[ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[ 确定 ]启动 TI 多核工具守护程序。
[ 确定 ]启动 TI IPC 守护程序。
[ 确定 ]已启动允许用户会话。
[ 确定 ]已启动 RPC 绑定服务。
[12.6876885] [DRM]已初始化 PVR 1.17.4948957 20110701、用于次要版本1上的560000.GPU
[12.859874] PVR_K:UM DDK-(4948957)和 KM DDK-(4948957)匹配。 [确定]
[ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。
[13.484356] phy-4a084000.phy.3:作为消费类产品链接到 regular.25
[13.491492] phy phy-4a085000.phy.4:作为消费类产品链接到 regular.25
[13.685166] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[13.699960] OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
[13.715561] OMAP-AES 4b500000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[13.716598] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[13.790823] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[13.806441] OMAP-AES 4b700000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[13.972771] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy <-> 58040000编码器映射正常
[13.983299] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: ASOC:无 DMI 供应商名称!
[ 确定 ]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
[14.378843] AHCI 4a140000.SATA:控制器无法执行64位 DMA、强制为32位
[14.393464] AHCI 4a140000.SATA:强制执行 PORT_MAP 0x0 -> 0x1
[14.411615] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持平台模式
[14.420557] ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <->48468000.McASP 映射正常
[14.420593] ASOC-simple-card sound0:ASOC:无 DMI 供应商名称!
[14.501682] AHCI 4a140000.SATA:标志:NCQ SNTF pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
[14.580722] SCSI host0:AHCI
[14.584463] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 83
[ 确定 ]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
[14.946036] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[16.958126] NET:注册协议系列45.
[17.817757] rpmsg_RPC virtio2.rpmsg-rpc.-1.101:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
[17.862847] rpmsg_RPC virtio2.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 4
[17.871791] rpmsg_RPC virtio2.rpmsg-rpc.-1.102:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
[17.896896] dwc3 48890000.usb:无法获取 clk 'f':-2
[17.903560] rpmsg_RPC virtio2.rpmsg-rpc.-1.102:已发布函数= 9.
[17.928085] cfg80211:为法规数据库加载已编译的 X.509证书
[17.928090] dwc3 488d0000.usb:无法获取 clk 'f':-2
[18.189524] cfg80211:已加载 X.509证书'forshee:00b28ddf47aef9cea7'
[18.583085] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[18.769403] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[18.782377] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[18.789130] remoteproc remoteproc4:提供4b234000.PRU
[18.789245] PRU-rproc 4b234000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@4b234000已成功探测
[18.816342] remoteproc remoteproc5:提供4b238000.PRU
[18.816455] PRU-rproc 4b238000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@4b238000探测成功
[18.854724] remoteproc remoteproc6:提供4b2b4000.PRU
[18.854845] PRU-rproc 4b2b4000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@4b2b4000已成功探测
[18.886065] remoteproc remoteproc7:提供4b2b8000.pru
[18.886175] PRU-rproc 4b2b8000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@4b2b8000探测成功
[18.976120] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x0000000002010010
[18.991856] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 193、IO 内存0x48890000
[19.005990] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19
[19.023218] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[19.028291] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[19.053281] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
[19.064615] USB USB1:制造商:Linux 4.19.94-rt39-ga242ccf3f1 xhci-hcd
[19.093312] USB USB1:串行号:xhci-hcd.2.auto
[19.118699] wlcore:已加载
[19.120185] 集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[19.120236] 集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[19.121801] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[19.121821] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配的总线编号2.
[19.121836] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
[19.121991] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[19.122178] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice=4.19
[19.122186] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[19.122192] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
[19.122198] USB USB2:制造商:Linux 4.19.94-rt39-ga242ccf3f1 xhci-hcd
[19.122204] USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.2.auto
[19.135161] 集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[19.1352232] 集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[19.483523] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
[19.6646002] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice= 1.00
[19.672234] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1
[19.681052] USB 1-1:Serial Number:0F0728410AF3
[19.730183] 集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
[19.734421] 集线器1-1:1.0:检测到4个端口
[19.813674] USB 2-1:使用 xhci-hcd 的新型超高速第1代 USB 器件编号2
[19.843914] USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=8140、bcdDevice= 1.00
[19.854983] USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
[19.906287] HUB 2-1:1.0:找到 USB 集线器
[19.910516] 集线器2-1:1.0:检测到4个端口
[19.990557] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
(小部分
(小部分
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
自动配置
bash-dev
Bash
BC
binutils-dev
binutils
野牛开发
野牛
CIFS-utils
Cpio
CPP-symLinks
CPP
dosfstools
elfutils-dev
埃尔富蒂斯
实用程序
G++-symLinks
G++
嘎嘎
GCC-symLinks
GCC
gdb
gdbc6x
gdbserver
gettext
标记2.
gstreamer1.0-libav
Gzip
hidapi
libasm1.
libbfd
libcairo-perf-utils
libdw1.
libelF1
libgdbm-COMPAT4.
libgdbm-dev
libgdbm6
libgettextlib
libgettexrtsrc
libgmp10
libidn2-0
libmavconn
libmpc3.
libmpfr6
libreadline-dev
libreadline7.
利布辛2.
M4开发
M4
制造
mavlink
mavros-Extras
mavros-msgs
马夫罗斯
网络
分配
PDM 异常检测
SOCKCAN 接口
swig-dev
请轻扫
它
如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
之前的上述封装。 这可以使用来完成
opkg remove 命令。 即:
拆下视千克
其中 是上面列表中打印的名称
注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
将通知相关软件包。 您应该这样做
在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
此外、还应移除相关封装
(小部分
(小部分
[ 确定 ]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
正在开始保存/恢复声卡状态...
[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[ 确定 ]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
启动加载/保存屏幕背光…背光的高度:背光...
[ 确定 ]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
在/dev/mmcblk1p9...上启动文件系统检查
在/dev/mmcblk1p7...上启动文件系统检查
在/dev/mmcblk1p8...上启动文件系统检查
正在启动 weston.service ...
[ 确定 ]已启动 NFS 状态监控器以锁定 NFSv3。
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
[ 确定 ]达到目标登录提示。
正在开始同步系统和硬件时钟...
[ 确定 ]已开始保存/恢复声卡状态。
[ 确定 ]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
正在启动加载/保存射频终止开关状态...
[ 确定 ]已到达目标声卡。
[ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[ 确定 ]启动登录服务。
[ 确定 ]已开始同步系统和硬件时钟。
[ 确定 ]已启动加载/保存射频终止开关状态。
[ 确定 ]已在/dev/mmcblk0p1.上启动文件系统检查
安装/run/media/mmcblk0p1...
[ 确定 ]已启动 weston.service。
正在启动矩阵 GUI...
供应商:fsck 0.0%完成... 正在启动 telnetd.service ...
[ 确定 ]已在/dev/mmcblk1p9.上启动文件系统检查
[ 确定 ]已安装/run/media/mmcblk0p1.
供应商:fsck 35.0%完成...供应商:fsck 76.4%完成... 安装/run/media/mmcblk1p9...
供应商:fsck 97.5%完成... [ 确定 ]已在/dev/mmcblk1p8.上启动文件系统检查
系统:fsck 90.0%完成... 安装/run/media/mmcblk1p8...
系统:fsck 97.5%完成... [24.901731] EXT4-FS (mmcblk1p9):具有配额功能的文件系统不能在没有 CONFIG_Quota 的情况下安装 RDWR
[ 确定 ]已在/dev/mmcblk1p7.上启动文件系统检查
[失败]无法安装/run/media/mmcblk1p9.
有关详细信息、请参阅'stemctl status run-media-mmcblk1p9.mount'。
[ 确定 ]已启动 telnetd.service。
[25.050807] EXT4-FS (mmcblk1p8):安装的文件系统不含日志。 OPTS:(空)
[ 确定 ]启动矩阵 GUI。
[ 确定 ]已安装/run/media/mmcblk1p8.
正在启动 thttpd.service ...
安装/run/media/mmcblk1p7...
[25.282655] EXT4-FS (mmcblk1p7):安装的文件系统不含日志。 OPTS:(空)
[ 确定 ]已安装/run/media/mmcblk1p7.
_________ _________ _ _
| |_ |____ ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'| 。 |. ||_| _|. |||-_| _| _|
||||||||、|| |||| ||||||||||||________________||
|____| |_|
Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2
Arago 2019.11 am57xx-EVM ttyS2
am57xx-EVM 登录:root
root@am57xx-EVM:~#[41.183353] RCU:信息:RCU_sched 检测到 CPU /任务上的停止:
[41.183368] RCU: 1-...!:(2102个周期的这个 GP) idle=332/1/0x40000000 softirq=0/0 fqs=0
[41.18331] RCU: (0检测到,t=2102个 Jiffies,g=1533,q=332)
[41.18332] 将 NMI 从 CPU 0发送到 CPU 1:
[41.185389] CPU 1的 NMI 回扫
[41.185393] CPU:1 PID:178 Comm:systemd-network getting: G O 4.19.94-rt39-ga242ccf3F1 #2
[41.185396] 硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[41.185398] PC 处于 hrtimer_active+0x0/0x80
[41.185401] LR 位于 hrtimer_try_TO_CANCEL+0x28/0xc8
[41.185403] PC:[ ] LR:[ ] PSR:600d0113
[41.185406] sp:ecc775f8 IP:ecc77620 FP:ecc7761c
[41.185408] R10:24a9e004 R9:ecc776d0 R8:c1207488
[41.185410] r7:00000000 R6:ecc77648 R5:c1207488 R4:ecc77648
[41.185413] r3:facb368e r2:00000001 r1:200d0113 r0:ecc77648
[41.185416] 标志: 模式 SVC_32 ISA ARM 段用户的 FIQ 上的 nZCv IRQ
[41.185418] 控制:30c5387d 表:ad7d9800 DAC:55555555
[41.185421] CPU:1 PID:178 Comm:systemd-network getting: G O 4.19.94-rt39-ga242ccf3F1 #2
[41.185424] 硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[41.185426] 回溯:
[41.185431][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[41.185433] r7:fa212000 r6:600d0193 r5:00000000 r4:c1253ddc
[41.185436] [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x9C/b0)
[41.185438] [ ](dump_stack)从[ ](show_regs+0x14/0x18)
[41.185440] r7:fa212000 r6:00000001 r5:ecc775a8 r4:00000001
[41.185443][ ](show_regs)从[ ](NMI_CPU_backtrace+0xc0/0xc4)
[41.185446][ ](NMI_CPU_backtrace)、来自[ ](handle_ipi+0xe0/0x22c)
[41.185448] R5:00000000 R4:c1062c04
[41.185451] [ ](handle_ipi)从[ ](GIC_Handle_IRQ+0x94/0x98)
[41.185453] R6:fa21200c R5:c122714c R4:c120796c
[41.185455][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x58/0xa0)
[41.185458] 异常堆栈(0xecc775a8至0xecc775f0)
[41.185461] 75a0: ecc77648 200d0113 00000001 facb368e ecc77648 c1207488
[41.185463] 75c0:ecc77648 00000000 c1207488 ecc776d0 24a9e004 ecc7761c ecc77620 ecc775f8
[41.185466] 75e0:c02a3df8 c02a3010 600d0113 ffff
[41.185468] R9:ecc76000 R8:c1207488 r7:ecc775dc R6:ffff R5:600d0113 R4:c02a3010
[41.185471][ ](hrtimer_try 至_cancel)从[ ](hrtimer_cancel+0x1c/0x54)
[41.185473] R6:0000c350 R5:c121ba18 R4:ecc77648
[41.185476][ ](hrtimer_cancel)从[ ](schedule_hrtimeout_range_clock+0xdc/0x12c)
[41.185478] R5:00000004 R4:b1a29fbe
[41.185481] [ ](schedule_hrtimeout_range_clock)、来自[ ](schedule_hrtimeout_range+0x20/0x28)
[41.185484] R9:00000000 R8:ecc76000 r7:c1207488 R6:ecc776c8 R5:00000000 R4:0000c350
[41.185486][ ](schedule_hrtimeout_range)从[ ](usleep_range+0x70/0x94)
[41.185489][ ](usleep_range)从[ ](sdhci_omap_card_busi+0xa8/0x190)
[41.185492] R8:00000001 r7:00ff0133 R6:ee15f380 R5:00018600 R4:ee15f000
[41.185494][ ](sdhci_omap_card_busy)、来自[ ](_MMC_START_Request+0xc8/0x10c)
[41.185497] r7:ec334040 R6:ecc777f4 R5:000001f4 R4:ee15f000
[41.18549][ ](_MMC_START_REQUEST)来自[ ](MMC_START_REQUEST+0x8c/b0)
[41.185502] r7:ec334040 R6:00000000 R5:ecc777f4 R4:ee15f000
[41.185504] [ ](MMC_START_REQUEST)、来自[ ](MMC_WAIT_TO_REQ+0x6c/0xd8)
[41.185507] r7:ec334040 R6:ee15f000 R5:00080000 R4:ecc777f4
[41.185510][ ](mmc_wait_for_req)、来自[ ](MMC_IO_RW_DELLED+0x250/0x30c)
[41.185512] r7:ec334040 R6:c1207488 R5:00080000 R4:ee07b000
[41.185515][ ](MMC_IO_RW_DELLED)从[ ](SDIO_IO_RW_ext_helper+0x13c/0x1b8)
[41.185517] R10:00000000 R9:000054f0 R8:00000001 r7:ec334044 R6:ede16400 R5:00000000
[41.185519] R4:00000004
[41.185522] [ ](SDIO_IO_RW_ext_helper)、来自[ ](SDIO_memcpy_fromio+0x24/0x2C)
[41.185525] R10:00000000 R9:00000004 R8:ec334040 r7:ec323c10 R6:000054f0 R5:c1207488
[41.185526] R4:ede16400
[41.185529][ ](SDIO_memcpy_fromio)、来自[ ](wl12xx_SDIO_RAW_READ+0x78/0x150 [wlcore_SDIO])
[41.185533][ ](wl12xx_SDIO_RAW_READ [wlcore_SDIO])从[ ](wlcore_cmd_send_failure+0x3e0/0x4e8 [wlcore])
[41.185535] R10:00000000 R9:ff92b0 R8:c1205100 r7:ec2b2140 R6:bf18f378 R5:ec334040
[41.185537] R4:ec2b1140
[41.185540][ ](wlcore_cmd_send_failsafe [wlcore])、来自[ ](wlcore_cmd_configure_failure+0x78/0xd0 [wlcore])
[41.185543] R10:ec2b2140 R9:00000000 R8:ec2b1190 r7:bf4b7d00 R6:ec2b2140 R5:00000027
[41.185545] R4:ec2b1140
[41.185548][ ](wlcore_cmd_configure_failsafe [wlcore])从[ ](wl1271_cmd_configure+0x1c/0x28 [wlcore])
[41.185550] R5:ec334040 R4:ec2b1140
[41.185553][ ](wl1271_cmd_configure [wlcore])从[ ](wl1271_acx_init_rx_interrupt+0x94/0xc4 [wlcore])
[41.185556][ ](wl1271_acx_init_rx_interrupt [wlcore])从[ ](wl1271_hw_init+bbc/0x164 [wlcore])
[41.185558] R5:00000000 R4:ec2b1140
[41.185561] [ ](wl1271_hw_init [wlcore])、来自[ ](wl1271_op_add_interface+0x57c/0x968 [wlcore])
[41.185563] r7:bf4b7d00 r6:c1207488 r5:ec2b1140 r4:00000003
[41.185566][ ](wl1271_op_add_interface [wlcore])、来自[ ](drv_add_interface+0x38/0x80 [mac80211])
[41.185569] R10:00000000 R9:00000001 R8:ed9fd6d8 r7:ed9fd580 R6:ec2b04e0 R5:ed9fd000
[41.18551] R4:ed9fd580
[41.18557][ ](drv_add_interface [mac80211])、来自[ ](ieee80211_do_open+0x474/0x920 [mac80211])
[41.18556] R5:ed9fd000 R4:ed9fd588
[41.185579][ ](ieee80211_do_open [mac80211])、来自[ ](ieee80211_open+0x4c/0x58 [mac80211])
[41.185581] R10:00000000 R9:ecd7ba10 R8:ed9fd02c r7:bf463674 R6:00000000 R5:c1207488
[41.185583] R4:ed9fd580
[41.185586][ ](ieee80211_open [mac80211])从[ ](_DEV_OPEN+0xd4/0x158)
[41.185588] R5:c1207488 R4:ed9fd000
[41.185591] [ ](_DEV_open)从[ ](_DEV_CHANGE_FLAGS+0x16c/0x1cc)
[41.185593] R8:00001002 r7:c1207488 R6:00001003 R5:00000001 R4:ed9fd000
[41.185596][ ](_DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](DEV_CHANGE_FLAGS+0x20/0x50)
[41.185598] R9:ecd7ba10 R8:ecc77cfc r7:ed9fd144 R6:00000000 R5:00001002 R4:ed9fd000
[41.185601] [ ](DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](do_setlink+0x2fc/0xa44)
[41.185603] R9:ecd7ba10 R8:ecc77cfc r7:ec4da840 R6:ecc77c2c R5:c1207488 R4:ed9fd000
[41.185606][ ](DO 设置链接)从[ ](rtnL_setlink+0xf4/0x140)
[41.185609] r10:ecd7ba00 r9:ecd7ba10 r8:c124b980 r7:ec4da840 r6:ecc77d9c r5:ecd7ba00
[41.185611] R4:c1207488
[41.185613][ ](rtnL_setlink)、来自[ ](rtnetlink_rcv_msg+0x13c/0x308)
[41.185616] R9:00000000 R8:00000000 r7:ec4da840 R6:c1294f1c R5:c1207488 R4:c08cc41c
[41.185619][ ](rtnetlink_rcv_msg)、来自[ ](netlink_rcv_skb+0xc0/0x118)
[41.185621] R10:00000000 R9:c1207488 R8:00000038 r7:ecd7ba00 R6:c08c838c R5:c1207488
[41.185623] R4:ec4da840
[41.185626] [ ](netlink_rcv_skb)、来自[ ](rtnetlink_rcv+0x18/0x1c)
[41.185628] R8:00000000 r7:ec4da840 R6:00000038 R5:ed9eb800 R4:eea6b000
[41.185631][ ](rtnetlink_rcv)、来自[ ](netlink_unicast+0x194/0x210)
[41.185634] [ ](netlink_unicast)来自[ ](netlink_sendmsg+0x1b8/0x3a4)
[41.185636] R9:006000c0 R8:ec4da840 r7:ed9eb800 R6:c1207488 R5:ecc77eb4 R4:00000008
[41.185639] [ ](netlink_sendmsg)、来自[ ](SOCK_sendmsg+0x1c/0x2C)
[41.185641] R10:00000122 R9:ecc76000 R8:bef1b94c r7:00000000 R6:ee48da00 R5:c1207488
[41.185643] R4:00000000
[41.185646][ ](sock_sendmsg)、来自[ ](_sys_sendto+0xcc/0x10c)
[41.185648] [ ](_sys_sendto)从[ ](sys_sendto+0x24/0x2C)
[41.185651] R8:c0201204 r7:00000122 R6:0049b5c8 R5:00000010 R4:bef1b94c
[41.185654] [ ](sys_sendto)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x54)
[41.185656] 异常堆栈(0xecc77fa8至0xecc77ff0)
[41.185659] 7fa0: bef1b94c 00000010 00000003 004b0b48 00000038 00000000
[41.185661] 7fc0:bef1b94c 00000010 0049b5c8 00000122 0044b215 004ae4b8 00000000 004b0b88
[41.185664] 7fe0:00000000 bef1b928 b6e5e59d b6d66168
[41.185676] RCU:RCU_sched kthread 为2102个 jiffies 准备的! g1533 f0x0 RCU_GP_WAIT_FQS (5)->状态= 0x402 -> CPU = 1
[41.185679] RCU:RCU 宽限期 kthread 堆栈转储:
[41.185682] RCU_sched I 0 12 2 0x00000000
[41.185689] 回溯:
[41.185706][ ](__schedule)从[ ](计划+0x68/0x12c)
[41.185714] R10:00000001 R9:c1205100 R8:c1207488 r7:eed5a740 R6:ee8bdecc R5:ffe000
[41.185717] R4:ee89dac0
[41.185726] [ ](计划)从[ ](schedule_timeout+0x198/0x2e4)
[41.185730] R5:eed5a740 R4:ff92b2
[41.185746][ ](schedule_timeout)从[ ](RCU_gp_kthread+0x59c/0xac0)
[41.185752] R9:c121b380 R8:00000005 r7:c121b558 R6:c1205100 R5:ee8bc000 R4:00000001
[41.185763] [ ](RCU_gp_kthread)、来自[ ](kthread+0x160/0x168)
[41.185766] r7:ee8bc000
[41.185774][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x34)
[41.185777] 异常堆栈(0xee8bdfb0至0xee8bdff8)
[41.185783] dfa0: 00000000 00000000 00000000
[41.185788] dfc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[41.185792] dfe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
[41.185798] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c024c11c
[41.185801] R4:ee877200
[41.193348] RCU:信息:RCU 优先检测到 CPU /任务上的停转:
[41.193355] RCU: 0级 RCU_node (CPU 0-1)上阻止的任务:P23
[41.193361] RCU: (由1检测到,t=2102个 Jiffies,g=1529,q=240165)
[41.193370] ktimersoftd/1 R 正在运行任务 0 23 2 0x00000000
[41.193378] 回溯:
[41.193392] [ ](__schedule)从[ ](preemp_schedule_common+0x30/0x60)
[41.193398] R10:00000000 R9:eed5d080 R8:ee165034 r7:c1207488 R6:00000001 R5:00000001
[41.193401] R4:ffe000
[41.193411] ](preemp_schedule_common)、来自[ ](preemp_schedule+0x58/0x5c)
[41.193415] R5:00000001 R4:ee164a40
[41.193424][ ](preemp_schedule)从[ ](_raW_spin_unlock_irqrestore+0x58/0x70)
[41.193439][ ](_raW_spin_unlock_irqrestore)从[ ](Try 至_WAKE_UP+0x298/0x5d4)
[41.193448] [ ](try 至_wake)、来自[ ](WAKE_UP_PROCES+0x18/0x1c)
[41.193454] R10:600d0113 R9:c02a3da0 R8:00000000 r7:eed5b840 R6:eed5b8e0 R5:ecc77648
[41.193457] R4:eed5b938
[41.193468] [ ](WAKE_UP_PROCESS)从[ ](hrtimer_wake+0x28/0x30)
[41.193476][ ](hrtimer_wakeup)、来自[ ](_hrtimer_run_quees+0x168/0x220)
[41.193485][ ](_hrtimer_run_queue)、来自[ ](hrtimer_run_softirq+0x88/bb)
[41.193491] R10:00000008 R9:c105c464 R8:00000000 r7:eed5b9b0 R6:600d0113 R5:eed5b860
[41.193493] R4:eed5b840
[41.193504] [ ](hrtimer_run_softirq)、来自[ ](do_curry_softirqs+0x200/0x2ac)
[41.193509] r7:04208140 r6:00000020 r5:ffe000 r4:c105c41c
[41.193516][ ](do _curry_softirq)、从[ ](run_ksoftirqd+0x34/0x54)
[41.193522] R10:00000000 R9:00000000 R8:c1207488 r7:c12174f0 R6:00000001 R5:ee877740
[41.193525] R4:ffe000
[41.193532] [ ](run_ksoftirqd)、来自[ ](smpboot_thread_fn+0x2d4/0x320)
[41.193536] R5:ee877740 R4:ffe000
[41.193544][ ](smpboot_thread_fn)、来自[ ](kthread+0x160/0x168)
[41.193550] R10:ee88fdac R9:c02501d8 R8:ee877740 r7:ee8e0000 R6:00000000 R5:ee8777c0
[41.193553] R4:ee877800
[41.193560][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x34)
[41.193564] 异常堆栈(0xee8e1fb0至0xee8e1ff8)
[41.193569] 1fa0: 00000000 00000000 00000000
[41.193574] 1fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[41.193579] 1fe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
[41.193585] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c024c11c
[41.193588] R4:ee8777c0
[41.193592] ktimersoftd/1 R 正在运行任务 0 23 2 0x00000000
[41.193600] 回溯:
[41.193612][ ](__schedule)从[ ](preemp_schedule_common+0x30/0x60)
[41.193617] R10:00000000 R9:eed5d080 R8:ee165034 r7:c1207488 R6:00000001 R5:00000001
[41.193620] R4:ffe000
[41.193630][ ](preemp_schedule_common)、来自[ ](preemp_schedule+0x58/0x5c)
[41.193633] R5:00000001 R4:ee164a40
[41.193642] [ ](preemp_schedule)从[ ](_raW_spin_unlock_irqrestore+0x58/0x70)
[41.193650][ ](_raW_spin_unlock_irqrestore)从[ ](Try 至_WAKE_UP+0x298/0x5d4)
[41.193659][ ](try 至_wake)、来自[ ](WAKE_UP_PROCES+0x18/0x1c)
[41.193664] R10:600d0113 R9:c02a3da0 R8:00000000 r7:eed5b840 R6:eed5b8e0 R5:ecc77648
[41.193668] R4:eed5b938
[41.193677][ ](WAKE_UP_PROCESS)从[ ](hrtimer_wake+0x28/0x30)
[41.193685] [ ](hrtimer_wakeup)、来自[ ](_hrtimer_run_quees+0x168/0x220)
[41.193694] [ ](_hrtimer_run_queue)、来自[ ](hrtimer_run_softirq+0x88/bb)
[41.193699] R10:00000008 R9:c105c464 R8:00000000 r7:eed5b9b0 R6:600d0113 R5:eed5b860
[41.193702] R4:eed5b840
[41.193710][ ](hrtimer_run_softirq)、来自[ ](do_curry_softirqs+0x200/0x2ac)
[41.193715] r7:04208140 r6:00000020 r5:ffe000 r4:c105c41c
[41.193723][ ](do _curry_softirq)、从[ ](run_ksoftirqd+0x34/0x54)
[41.193728] R10:00000000 R9:00000000 R8:c1207488 r7:c12174f0 R6:00000001 R5:ee877740
[41.193731] R4:ffe000
[41.193738][ ](run_ksoftirqd)、来自[ ](smpboot_thread_fn+0x2d4/0x320)
[41.193741] R5:ee877740 R4:ffe000
[41.193748][ ](smpboot_thread_fn)、来自[ ](kthread+0x160/0x168)
[41.193754] R10:ee88fdac R9:c02501d8 R8:ee877740 r7:ee8e0000 R6:00000000 R5:ee8777c0
[41.193757] R4:ee877800
[41.193764] [ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x34)
[41.193768] 异常堆栈(0xee8e1fb0至0xee8e1ff8)
[41.193772] 1fa0: 00000000 00000000 00000000
[41.193777] 1fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[41.193781] 1fe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
[41.193787] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c024c11c
[41.193790] R4:ee8777c0
[42.093350] sched:RT 节流已激活
I^H ^H^G^G
root@am57xx-EVM:~#
root@am57xx-EVM:~#
root@am57xx-EVM:~#