Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK、 CC3200
你好。
我不熟悉 SimpleLink 和 Wi-Fi。
我下载 CC3200SDK 1.3.0并开始分析
P2P 示例、因为这是我需要的配置:
我的器件是一个小盒子、用于采集超声波并通过 Wi-Fi 进行传输。
我有一些问题:
1) 1)在此示例代码中、尝试将 SimpleLink 设置为 role_AP
之前在 role_p2p 中设置。 为什么会这样呢?
为什么不在 role_p2p 中直接设置?
(请参阅 "main.c"行1029 调用"StartDeviceInP2P"、尝试将 SimpleLink 设置为 Role_AP)。
2) 2)在此示例代码中,尝试将 SimpleLink 连接到 WLAN...
如果我想将我的设备直接连接到另一个扮演 GO (组所有者)角色的直接 Wi-Fi、请执行此操作
是否可以跳过/绕过“WLAN 连接”?