This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:不连接到 LAN

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/916695/cc3235modasf-don-t-connect-to-lan

器件型号:CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDKCC3200

你好。

我不熟悉 SimpleLink 和 Wi-Fi。

我下载 CC3200SDK 1.3.0并开始分析

P2P 示例、因为这是我需要的配置:

我的器件是一个小盒子、用于采集超声波并通过 Wi-Fi 进行传输。

我有一些问题:

1) 1)在此示例代码中、尝试将 SimpleLink 设置为 role_AP

之前在 role_p2p 中设置。 为什么会这样呢?

为什么不在 role_p2p 中直接设置?

(请参阅 "main.c"行1029 调用"StartDeviceInP2P"、尝试将 SimpleLink 设置为 Role_AP)。

2) 2)在此示例代码中,尝试将 SimpleLink 连接到 WLAN...

 如果我想将我的设备直接连接到另一个扮演 GO (组所有者)角色的直接 Wi-Fi、请执行此操作

 是否可以跳过/绕过“WLAN 连接”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用什么器件? 如果您使用的是 CC3235、则 CC3200SDK 不是为您的器件设计的。 您需要使用 CC32XX SDK

    如果您使用的是 CC3200器件、则应使用最新的 SDK 版本(1.5)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至少在新的 SDK 版本中、"StartDeviceInP2P"会直接配置到器件中的 P2P (之前的 SDK 中可能存在错误)。

    使用 sl_WlanPolicySet (sl_policy_p2p) 命令定义您的器件是更喜欢 GO 角色还是客户端角色。

    sl_WlanConnect 开始发现和协商。

    有关 P2P 序列的更多详细信息、请参阅 NWP 编程人员指南、

    BR、

    Kobi