This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:网状网络和时间同步功能

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/915162/wl1807mod-mesh-and-time-synchronization-functionalities

器件型号:WL1807MOD

我对 WL1807MOD 芯片感兴趣、因为它具有网状网络和时间同步等功能。 我有几个问题:

  1. 关于用于比较的 WiLInk8模块:(: https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=1625&parts=WL1837MOD,WL1835MOD,WL1831MOD,WL1807MOD,WL1805MOD,WL1801MOD&cols=o1,p2192,p1130,p3053,p1694,p2792,p3232,p3067,p3055,p1697,p1480,p367,p3052max,p3274,p1803,p1219,p1498,p886,p3050,p1192,o4〈=en

请确认列出的哪些模块(1837、1825、1831、1807、1805和1801)与 TI Wi-Fi 网状网络协议和精确时间同步功能兼容?

  1. 支持上述功能的固件版本是什么? 从哪里可以获得它? 芯片是否随附了某些固件版本?
  2. 如果我想购买包含 TI WLink8模块的模块(例如 :https://wireless.murata.com/type-xr.html)、我是否能够使用适当的固件版本升级此特定模块以使用上述网状网络功能?
  3. 您能否推荐任何其他具有 Wl1807MOD 的第三方模块、以便我可以将其集成到嵌入式器件中?   
  4. 固件升级的步骤是什么? Wilnk8模块是否支持 OTA 固件升级?
  5. 我想使用 WL1807MOD 芯片的定制 MQTT 通信协议。 请确认吗?
  6. 数据的带宽和速度是多少? 我的应用在由~30个模块组成的 Wi-Fi 网状网络中、每个模块每秒需要~5KB 的数据。  
  7. 如何为此芯片获取免费的 RTOS 驱动程序? 我已经看到 Clarinox 正在生产这些车手、但他们的价格却是天文数字、适合大型公司使用。   

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI 不提供 wilink8 free-RTOS 驱动程序。 您似乎已经有 clarinox 触点。  MQTT 是应用层的一部分,无线驱动程序应与应用层协议无关。  所有 TI WiLink8模块均提供 WiFi 网状网络。 TI 固件版本与 TI 和第三方模块兼容。 我们建议使用最新固件@

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的回答。  

    我还假设所有 TI WiLink8模块也支持精确时间同步功能? (R8.7及以上)。 请确认。

    您能否提供固件更新过程指南?

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要更新固件,只需更换文件系统上的固件二进制 wl18xx-FW-4bin 即可。 是时间同步功能不是特定于模块版本。

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 为了确认我已正确理解它、请执行以下操作:

    固件更新通过替换文件系统下的.bin 文件来完成。 我假设这是在 Linux 环境下完成的。 我的目的是将这些模块用于在 RTOS 下与 STM32 MCU 一起运行的嵌入式产品中。 请说明

    时间同步功能:这意味着所有 WiLink8模块都支持此功能并具有相应的固件。 是这样吗?

    再次感谢、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1。 无法评论非 Linux 操作系统实施  

    2.是的

    谢谢

    Saurabh