我对 WL1807MOD 芯片感兴趣、因为它具有网状网络和时间同步等功能。 我有几个问题:
请确认列出的哪些模块(1837、1825、1831、1807、1805和1801)与 TI Wi-Fi 网状网络协议和精确时间同步功能兼容?
- 支持上述功能的固件版本是什么? 从哪里可以获得它? 芯片是否随附了某些固件版本?
- 如果我想购买包含 TI WLink8模块的模块(例如 :https://wireless.murata.com/type-xr.html)、我是否能够使用适当的固件版本升级此特定模块以使用上述网状网络功能?
- 您能否推荐任何其他具有 Wl1807MOD 的第三方模块、以便我可以将其集成到嵌入式器件中?
- 固件升级的步骤是什么? Wilnk8模块是否支持 OTA 固件升级?
- 我想使用 WL1807MOD 芯片的定制 MQTT 通信协议。 请确认吗?
- 数据的带宽和速度是多少? 我的应用在由~30个模块组成的 Wi-Fi 网状网络中、每个模块每秒需要~5KB 的数据。
- 如何为此芯片获取免费的 RTOS 驱动程序? 我已经看到 Clarinox 正在生产这些车手、但他们的价格却是天文数字、适合大型公司使用。
谢谢、