This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:BLE 分组错误测试

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/911842/wl1835mod-ble-packet-error-test

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

大家好、

在以下请求中需要您的帮助。

我们的客户正在尝试运行 EU RED 要求的标准 BLE 数据包错误测试。 对于此测试、它们是 R&S CMW500测试仪器。

它们已通过 USB 转串行电缆将器件连接到仪器、并尝试使用仪器 HCI UART 模式运行基于 HCI 的标准测试(这些测试需要使用 BT UART 来控制 DUT)。 它们手动控制器件的启用/禁用引脚并使用默认115200比特率配置。 仪器直接连接到 DUT UART。 示波器运行测试、但报告无/空结果。

由于 WL1835固件在加电时将 UART 配置为此模式、因此似乎无法使用不支持硬件流控制的 UART 测试仪器。 此外、测试仪器似乎需要支持使用 BTS 文件(或等效 xml)对 WL1835进行初始化。

您能否确认上述理解是否正确?
1) 1)如果要求测试仪器具有支持硬件流控制的 UART 接口、您可以建议使用哪种仪器?

2) 2)如果不需要测试仪器 UART 硬件流控制支持、您可以提供有关如何使 WL1835运行 EU RED BLE 测试的快速说明 (R&S CMW 提供预定义的测试程序、其中不包括 DUT 的 BTS 初始化)?

3) 3)您能否帮助说明他们如何使用标准测试仪器执行所需的 EU RED BLE 测试?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将请我们的监管测试专家发表意见、但我知道我们支持 CMW500、因此这不是问题。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注这家 特拉维斯酒店!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    但愿一切顺利。 我们的测试机构在认证测试中使用了 CMW500、因此我假设它可以正常工作。 在我们的本地实验中、我们使用 BT CBT 测试仪来执行这些类型的测试。

    正如我所理解的、在连接到 CMW500之前、您需要确保首先加载 WL1835MOD 的 FW、而不是使用 CMW500加载 FW。 加载后、您应该能够连接到测试仪器并运行测试。

    我会先尝试一下、看看它是否能解决问题。 在使用 CBT 测试仪运行测试之前、我们首先加载 FW。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Riz!

    如果客户有进一步的询问、我会告诉您。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    我刚刚收到了我们客户的反馈、下面是他们的逐字回复。

    "该解决方案无法正常工作、因为我们无法使用测试仪器来执行固件加载。 测试仪器将仅运行预定义的 BLE 测试。

    即使我们可以使用测试仪器加载 FW BTS 文件、它也需要通过其 USB 接口支持串行端口硬件流控制、这似乎不支持。
    我们有一个支持此功能的软件狗、该软件狗适用于 PC 上的 GCITool 应用。

    因此、要加载固件、我们需要使用具有支持硬件流控制的串行端口并能够加载 BTS 文件的器件。
    因此、我们尝试使用 HViTest 工具以及我们自己的器件加载 BTS、然后将串行电缆移到测试仪器上。
    这不起作用、因为测试仪器的后续通信失败。"

    如果您能就此提供进一步的指导、请不胜感激。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    你好。

    只想了解有关我们客户的其他查询的最新信息。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    你好。

    是否有与此相关的更新?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您不需要从 DUT 到测试仪器的串行电缆。 您只需要射频(传导)连接

    下面是使用 CBT 进行测试的过程。  

    1. 进行以下连接。

    2.使用 HCI 测试仪加载 FW (BTS 文件)

    3.使用 HCI 测试仪加载连接的脚本。 这将使器件进入测试模式

    4、该器件现已准备好通过 CBT 进行测试。 这可以手动完成、也可以通过 CBTgo (这是我在上面所示的配置)远程完成

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注 Alexis!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    在项目3上、您提到了有关附加脚本的一些内容。我看不到任何附加脚本。
    您可以再次连接它吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    抱歉! 这是 script.e2e.ti.com/.../cbt_5F00_script.txt

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis!

    艺术