Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835、
大家好、
在以下请求中需要您的帮助。
我们的客户正在尝试运行 EU RED 要求的标准 BLE 数据包错误测试。 对于此测试、它们是 R&S CMW500测试仪器。
它们已通过 USB 转串行电缆将器件连接到仪器、并尝试使用仪器 HCI UART 模式运行基于 HCI 的标准测试(这些测试需要使用 BT UART 来控制 DUT)。 它们手动控制器件的启用/禁用引脚并使用默认115200比特率配置。 仪器直接连接到 DUT UART。 示波器运行测试、但报告无/空结果。
由于 WL1835固件在加电时将 UART 配置为此模式、因此似乎无法使用不支持硬件流控制的 UART 测试仪器。 此外、测试仪器似乎需要支持使用 BTS 文件(或等效 xml)对 WL1835进行初始化。
您能否确认上述理解是否正确?
1) 1)如果要求测试仪器具有支持硬件流控制的 UART 接口、您可以建议使用哪种仪器?
2) 2)如果不需要测试仪器 UART 硬件流控制支持、您可以提供有关如何使 WL1835运行 EU RED BLE 测试的快速说明 (R&S CMW 提供预定义的测试程序、其中不包括 DUT 的 BTS 初始化)?
3) 3)您能否帮助说明他们如何使用标准测试仪器执行所需的 EU RED BLE 测试?
提前感谢!
艺术