This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:在线 SysConfig/引脚多路复用器工具支持"MOD"包、但不支持 CCS 版本

Guru**** 2580775 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, SYSCONFIG, CC3220SF, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/913759/ccs-cc3220moda-online-sysconfig-pin-mux-tool-supports-mod-package-but-not-ccs-version

器件型号:CC3220MODA
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigCC3220SFCC3120

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我们在定制板上使用"CC3220MODA"、并通过从 SDK4.10->TI Drivers->empty->FreeRTOS -> CCS Compiler -> empty 导入"empty"项目来启动新项目。

我有以下问题:

我花了一些时间使用联机 SysConfig 工具配置和设置引脚。 除 "MOD"封装外、dev.ti.com 上的在线版本还允许和支持独立 IC、请参阅随附的。 这是我们关心和选择的 MOD 封装、因此这很好。 如何在 CCS 10中将在线生成的文件导入到工程中? 生成以下4个文件:  

*。syscfg
SYSCFG_c.ROV.xs
TI_DRIVERS_CONFIG.c
ti_drivers_config.h

2.我找不到要导入的选项、因此我想使用 CCS 10中的引脚复用工具从头重新配置引脚选择。 但是,该实用程序不支持 mod。 就我所见、它仅支持独立的 IC。 请参阅随附的。 我是否可以选择"MOD"软件包?当我尝试导入"empty"项目或任何项目时,唯一显示为选项的目标是"CC3120"或"CC3220SF"。  

3.我还有 CC3220MODA LaunchPad (LAUNCHCC3220MODASF),这是否意味着我不能使用 SDK 中的任何示例来针对该 LaunchPad?

请提供帮助、其中包括如何将文件从联机实用程序导入/复制到我的"空"项目的分步说明、或者更好的是如何在 CCS 10内的 SysConfig 实用程序中选择"MOD"软件包、以便我可以在 CCS 10内进行配置。   

谢谢、
浆果